온디맨드 웨비나

중장비 성능 엔지니어링 개선

예상 소요 시간: 60분

공유

태블릿에서 중장비의 성능 데이터를 검토하는 엔지니어

연결성. 자율성. 스마트. 전기화.

중장비의 미래를 형성하는 최신 트렌드입니다. 하지만 이를 실현하는 데 필요한 제품 기능은 특히 기계, 전자, 소프트웨어 간의 상호 작용이 증가함에 따라 더 복잡해지고 있습니다. 중장비 제조업체는 끝없는 이터레이션을 피하기 위해 장비 성능 엔지니어링에 대한 접근 방식을 대폭 수정하고 있습니다. 중장비 제조업체에 해당하시나요?

본 웨비나에서는 Tech-Clarity의 사장인 Jim Brown이 이러한 기술 트렌드를 주도하는 요인에 대해 설명합니다. 그는 기존 제조업체가 제품 설계 및 장비 성능 엔지니어링을 위한 새로운 프로세스를 채택하는 반면, 새로운 업체가 어떻게 혁신적인 솔루션 및 비즈니스 모델을 통해 중장비 업계에서 입지를 굳히기 위해 중장비 업계의 판도를 뒤집고 있는지 설명합니다. 업계가 완전히 변화하고 있습니다. 기업은 이러한 변화를 반드시 따라 잡아야 합니다.

Tech-Clarity는 기술의 비즈니스 가치를 연구하는 미국에 본사를 둔 리서치 회사입니다.

예측형 중장비 성능 엔지니어링 구현

본 웨비나 발표 이후, Brown과 Siemens Digital Industries Software의 디지털 트윈 전문가가 진행하는 패널토론에서는 예측형 장비 성능 엔지니어링을 구현하는데 필요한 사항을 다룰 예정입니다. 초기에 올바른 접근방식을 수립하는 것 이야말로 갈수록 복잡해지는 혁신적인 장비 설계를 성공적으로 마스터할 수 있는 유일한 방법입니다. 끝없는 반복과 프로토타이핑 루프를 방지하기 위해 어떠한 요소가 필요한지, 이를 구현할 때 직면할 수 있는 문제, 그리고 왜 Siemens 가 이 과정에서 귀사를 올바르게 안내할 수 있는 탁월한 파트너가 되는지에 대해서도 알아보시기 바랍니다.

오늘 등록하십시오!

자세히 알아보기: 중장비 성능 엔지니어링을 위한 가상 프로토타입 및 전체 모델링에 대한 Tech-Clarity 리포트

최근 보고서에서 Tech-Clarity는 예측형 장비 성능 엔지니어링의 엄청난 비즈니스 가치와 새로운 수준의 혁신 및 성능을 실현할 수 있는 잠재력에 대해 설명했습니다. 여기에서 보고서를 다운로드하여 가상 프로토타입 및 전체론적 모델링을 통해 성능 엔지니어링 성숙도를 높여 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

Tech-Clarity 보고서 결과는 현재의 복잡한 제품 설계 및 엔지니어링에서 성공하려면 컴포넌트가 예측 장비 성능 엔지니어링의 일부가 되어야 한다는 Siemens의 비전에 부합합니다. Siemens는 이 비전을 통합 소프트웨어 솔루션 모음으로 전환했습니다. 대부분은 다음 세 가지 범주 중 하나와 관련이 있습니다.

  • 실제 물리 시뮬레이션
  • CAE 자동화
  • 통합 현장 데이터 분석

발표자 소개

Tech-Clarity

Jim Brown

President

Siemens Digital Industries Software

Hendrik Lange

Industry Lead, Heavy Equipment

Hendrik Lange는 Siemens Digital Industries Software의 중장비 산업 부문 책임자 직책을 맡고 있습니다. Hendrik은 이 역할을 맡아 이 산업의 DI SW 전략적 방향을 주도하는 데 중점을 두고 있습니다. 여기에는 시장 진출 활동과 고객 가치를 실현하기 위한 중장비별 솔루션 정의가 포함됩니다.

이 직책을 맡기 전에는 자동차 및 운송 산업의 글로벌 솔루션 관리자를 맡았고, EMEA의 자동차 산업 마케팅을 담당했으며, 독일에서 사전 판매, 사후 판매, 비즈니스 컨설팅 분야에서 다양한 역할을 수행했습니다.

1999년 Siemens에 입사하기 전에는 독일과 노스캐롤라이나주 샬럿의 EDS에서 근무했습니다. 그는 기계 공학 석사 학위(Dipl.-Ing.)를 보유하고 있습니다.

Siemens Digital Industries Software

Erik Goslawski

중장비 솔루션 담당 이사

관련 자료

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.