온디맨드 웨비나

통합 엔드-투-엔드 구조 개발 프로세스를 사용한 감항성 인증 가속화

예상 소요 시간: 46분

공유

통합 엔드-투-엔드 구조 개발 프로세스를 사용한 감항성 인증 가속화

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

발표자 소개

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

관련 자료

생산 시뮬레이션을 수행하여 프로세스와 효율을 개선하고 인력 요구사항을 60% 절감
Case Study

생산 시뮬레이션을 수행하여 프로세스와 효율을 개선하고 인력 요구사항을 60% 절감

SHL Medical은 Plant Simulation(플랜트 시뮬레이션)을 통해 프로세스를 자동화하여 자가 주입 장치의 제조 물류를 최적화합니다

생산 흐름 시뮬레이션 소요 시간을 며칠에서 버튼 클릭 한 번으로 단축
Case Study

생산 흐름 시뮬레이션 소요 시간을 며칠에서 버튼 클릭 한 번으로 단축

Michelin은 Plant Simulation(플랜트 시뮬레이션)과 Mendix를 사용하여 산업 생산에 동적 제조 시뮬레이션을 활용합니다