온디맨드 웨비나

Combining system simulation and 3D CFD for cardiac haemodynamic modeling

Best practices for CFD haemodynamic modeling with Simcenter STAR-CCM+

예상 소요 시간: 49분

공유

Slide titled “Best practices for CFD haemodynamic modeling of an AVF” with a graph measuring velocity magnitude

Simulation is long established as a method for generating proof that a medical device meets a requirement. But simulation can be used in other ways as well. Watch the on-demand webinar to learn about best practices for computational fluid dynamics (CFD) haemodynamic modeling and how other organizations have used simulation for diagnosis and intervention planning.

Build a credible model for CFD haemodynamics

Simulation is not useful unless it is credible. There must be trust in the predictive capabilities of a computational model in the specific context of where it is being used. Once that credibility is established, organizations can use simulation all throughout the design lifecycle. From early concept building where costs are relatively low, simulation can help to reduce the number of prototypes needed and therefore the ability to get a product to market sooner.

Achieve detailed analysis of the haemodynamic environment and metrics

The majority of CFD haemodynamic studies use velocity inlet–pressure outlet boundary conditions. The inlets are prescribed to be the velocity or mass flow waveforms. In regard to outlets, there are a few options, including zero-pressure or “bleeding out” outlet, prescribed flow split percentages based on daughter vessel areas, or Windkessel models. Lastly, for walls, non-slip conditions versus fluid-structure interaction methods can be used.

What you will learn from this webinar

  • How to implement best practices for CFD haemodynamic modelling in Simcenter STAR-CCM+
  • How to compute key haemodynamic metrics within Simcenter STAR-CCM+
  • How to automate a repeatable and efficient CFD pre-processing pipeline
  • How to couple Simcenter Amesim and Simcenter STAR-CCM+ for zero-dimensional Windkessel models

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Javier Garriz

Solution Consultant for Medical Devices

University of Strathclyde, Glasgow, UK

George Hyde-Linaker

Department of Biomedical Engineering

University of Strathclyde, Glasgow, UK

Dr. Asimina Kazakidi, FHEA, MIPEM, RSE ΜYAS

Senior Lecturer, Director of MSc/MRes programmes in Biofluid Mechanics

관련 자료

선박 라이프사이클 관리의 미래 방향 설정
Solution Brief

선박 라이프사이클 관리의 미래 방향 설정

오늘날 조선소가 경쟁력을 유지하려면 그 어느 때보다도 정해진 예산 안에서 제시간에 높은 품질의 제품을 납품해야 합니다. 선박의 복잡성이 증가하고 조선 환경이 여러 지역으로 확장됨에 따라 조선소를 성공적으로 운영하려면 언제 어디서나 적절한 정보에 액세스할 수 있는 기능이 핵심입니다. 이를 위해서는 강력한 선박 라이프사이클 관리 시스템을 구축하는 것이 필수입니다.

조선 프로젝트 관리 소프트웨어: 통합 데이터 플랫폼
Solution Brief

조선 프로젝트 관리 소프트웨어: 통합 데이터 플랫폼

조선 프로젝트 관리에 대한 통합 접근 방식으로 조선 프로젝트를 지속적으로 제어하십시오.

디지털 트윈으로 선박 설계 개선
Solution Brief

디지털 트윈으로 선박 설계 개선

선박 설계 및 엔지니어링에 대한 디지털 스레드 접근 방식으로 설계 나선형 제어 유지

해양 분야에 디지털 트윈 적용
Solution Brief

해양 분야에 디지털 트윈 적용

해운업계는 난항을 겪고 있습니다. 경제적 불확실성이 포화 상태의 해운 시장에 계속해서 영향을 미치는 가운데, 선주와 운영자는 운영 가용성을 개선하고 운영 비용을 절감하여 이윤을 극대화해야 합니다. 동시에 정보 통신 기술(ICT)이 부상하면서 데이터 수집, 교환 및 분석 기술이 전례 없는 수준으로 향상되어 해운 회사와 조선소에 새로운 지평이 열리고 있습니다. 그렇다면, 해양 산업에서는 새롭게 다가오는 이...