オンデマンド・ウェビナー

Combining system simulation and 3D CFD for cardiac haemodynamic modeling

Best practices for CFD haemodynamic modeling with Simcenter STAR-CCM+

視聴時間の目安: 49 分

共有

Slide titled “Best practices for CFD haemodynamic modeling of an AVF” with a graph measuring velocity magnitude

Simulation is long established as a method for generating proof that a medical device meets a requirement. But simulation can be used in other ways as well. Watch the on-demand webinar to learn about best practices for computational fluid dynamics (CFD) haemodynamic modeling and how other organizations have used simulation for diagnosis and intervention planning.

Build a credible model for CFD haemodynamics

Simulation is not useful unless it is credible. There must be trust in the predictive capabilities of a computational model in the specific context of where it is being used. Once that credibility is established, organizations can use simulation all throughout the design lifecycle. From early concept building where costs are relatively low, simulation can help to reduce the number of prototypes needed and therefore the ability to get a product to market sooner.

Achieve detailed analysis of the haemodynamic environment and metrics

The majority of CFD haemodynamic studies use velocity inlet–pressure outlet boundary conditions. The inlets are prescribed to be the velocity or mass flow waveforms. In regard to outlets, there are a few options, including zero-pressure or “bleeding out” outlet, prescribed flow split percentages based on daughter vessel areas, or Windkessel models. Lastly, for walls, non-slip conditions versus fluid-structure interaction methods can be used.

What you will learn from this webinar

  • How to implement best practices for CFD haemodynamic modelling in Simcenter STAR-CCM+
  • How to compute key haemodynamic metrics within Simcenter STAR-CCM+
  • How to automate a repeatable and efficient CFD pre-processing pipeline
  • How to couple Simcenter Amesim and Simcenter STAR-CCM+ for zero-dimensional Windkessel models

講演者の紹介

Siemens Digital Industries Software

Javier Garriz

Solution Consultant for Medical Devices

University of Strathclyde, Glasgow, UK

George Hyde-Linaker

Department of Biomedical Engineering

University of Strathclyde, Glasgow, UK

Dr. Asimina Kazakidi, FHEA, MIPEM, RSE ΜYAS

Senior Lecturer, Director of MSc/MRes programmes in Biofluid Mechanics

関連情報

未来の船舶ライフサイクル管理の航路を描く
Solution Brief

未来の船舶ライフサイクル管理の航路を描く

造船企業が競争力を維持するには、これまで以上にスケジュール、予算、品質を守って船舶を納品する必要があります。船舶の複雑化が進み、造船環境が地域をまたいで拡大するにつれて、適切な場所、適切なタイミングで適切な情報にアクセスできるか否かが造船所の成功の鍵となっています。そのためには、堅牢な船舶ライフサイクル管理システムを導入することが不可欠です。

造船プロジェクト管理ソフトウェア:  統合データプラットフォーム
Solution Brief

造船プロジェクト管理ソフトウェア: 統合データプラットフォーム

統合型のプロジェクト管理手法により、造船プロジェクトを制御。

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション
Solution Brief

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション

船舶設計とエンジニアリングにデジタル・スレッド手法を取り入れることによって、スパイラル型設計を管理できます

海洋産業でデジタル・ツインを使う
Solution Brief

海洋産業でデジタル・ツインを使う

海運業は厳しい局面を迎えています。不安定な経済が競争の激しい海運市場に影響を与え続けるなか、船主や運航会社は利益率を最大化するために運航の可用性向上と運航コスト削減を求められています。一方で、ICT (情報通信技術) の普及により、データの収集、交換、解析はかつてないレベルへと進化し、海運会社や造船会社に新たな可能性をもたらしています。では、海洋産業はこの新たに利用可能な大量のデータをどのように活用できるでしょうか。