点播式网络研讨会

立即观看:获取小型企业 SaaS PLM 指南并让贵公司满足未来需求

预估观看时长:42 分钟

分享

借助面向小型企业的 SaaS 解决方案来节约资金

在本次网络研讨会中,我们的嘉宾 Forrester Research Inc. 副总裁兼首席分析师丽兹·赫伯特 (Liz Herbert) 将与大家分享她的研究成果,用以佐证 SaaS PLM 转型方面的业务案例。和她一起参加研讨会的还有 Siemens Digital Industries Software 全球营销经理贾斯汀·迪努齐奥 (Justin DiNunzio)。

赫伯特会将有关企业如何“满足未来需求”的见解贯穿在整场研讨会中。此术语用于描述富有适应性、创新性和韧性的企业及其投资和关注策略。

在近期的一项调查中,83% 的受访者表示,他们已经开始采用 SaaS 产品,或者计划在未来 12 个月里进行相关投资。

Forrester Research 阐述 SaaS 优势

企业决定采用 SaaS PLM 解决方案背后的原因可能有很多,每种情况都有其独特的原因。但是,Forrester 在研究的过程中发现,企业采用 SaaS 解决方案的主题都围绕提高业务敏捷性。总结起来有四大类别:

  • 更快的部署和开发。SaaS PLM 随时可以采用,无需购买硬件、执行测试或安装软件。
  • 频繁自动更新业务职能。通过频繁的增量式升级,用户可以更快获得当前创新成果和法规调整而受到的影响更少。
  • 一种版本支持的共享和协同功能更多。所有用户都采用同一版本软件,这样可以简化典范做法共享并加快价值实现时间。
  • 一种版本赋能多种数字化业务模式。员工、合作伙伴、客户和互联对象之间的协同能以实时、众多方式更轻松地进行。

如何准备 SaaS PLM 过渡

注册采用 SaaS 软件解决方案足够简单,但是 Forrester 的一些关键研究成果却是过渡中需要谨记在心的。

  • 关注哪些可以内部提供。SaaS 通常在安全性和性能方面比内部部署更胜一筹,并且 SaaS PLM 供应商在这些方面的投资比任何一家企业独自投资的都要多很多。
  • 考虑供应商和解决方案的可行性。云平台降低了 SaaS 初创企业的门槛,但是,一些 SaaS 解决方案因此寿命较短,因为供应商可能倒闭、转变业务方向或者被收购。
  • 提前谨防被供应商套牢。一些 SaaS 优势会限制用户更换供应商。更换供应商也可能产生数据和迁移成本。

观看点播式网络研讨会以了解更多信息!

相关资源

Tanner S-Edit 原理图输入
Fact Sheet

Tanner S-Edit 原理图输入

Tanner S-Edit 是一个面向原理图输入和设计的易于使用的开发环境。它为您提供处理最复杂的混合信号 IC 设计所需的功能。

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced
Fact Sheet

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced

Tanner L-Edit IC 是一个模拟/混合信号 (AMS) IC 物理实现环境,提供快速、高效地完成设计版图所需的全部功能。

Cre8Ventures partnership with Roofline
Webinar

Cre8Ventures partnership with Roofline

Join our webinar to explore how Siemens Cre8Ventures and Roofline’s Edge AI solution is transforming automotive manufacturing while supporting startups navigating the European Chips Act. Register now!