On-Demand-Webinar

Jetzt ansehen: Nutzen Sie den Leitfaden für KMU zu SaaS-PLM und machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft

Geschätzte Wiedergabezeit: 42 Minuten

Teilen

Geld sparen mit einer SaaS-Lösung für mittelständische Unternehmen

In diesem Webinar teilt unser Gast Liz Herbert, VP und Principal Analyst von Forrester Research Inc. ihre Forschungsergebnisse mit, die den Business Case für den Wechsel zu SaaS PLM unterstützen. Ihr zur Seite steht Justin DiNunzio, Global Marketing Manager bei Siemens Digital Industries Software.

Während der Präsentation erläutert Herbert, was ein Unternehmen "Future Fit" macht. Dieser Begriff wird verwendet, um zu beschreiben, wie anpassungsfähig, kreativ und beständig ein Unternehmen ist und wie es seine Investitionen und Prioritäten strategisch ausrichtet.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 83 % der Befragten an, dass sie bereits SaaS-Produkte nutzen oder planen, in den nächsten 12 Monaten in diese zu investieren.

Forrester Research erläutert die Vorteile von SaaS

Die Gründe für die Entscheidung eines Unternehmens, auf eine SaaS-PLM-Lösung umzusteigen, sind vielfältig und jedes Geschäftsszenario ist einzigartig. Die von Forrester durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch, dass das zentrale Thema bei Unternehmen, die auf eine SaaS-Lösung umsteigen, die Verbesserung der geschäftlichen Agilität ist. Dies lässt sich in vier Hauptkategorien zusammenfassen:

  • Schnellere Bereitstellung und Entwicklung. SaaS-PLM ist sofort einsatzbereit, ohne dass Hardware beschafft, Tests durchgeführt oder Software installiert werden muss.
  • Häufige automatische Aktualisierungen der Unternehmensfunktionen. Durch häufige und schrittweise Upgrades erhalten die Nutzer die neuesten Innovationen und gesetzlichen Aktualisierungen schneller und weniger disruptiv.
  • Mehr gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit mit einer einzigen Version. Alle Nutzer arbeiten mit derselben Softwareversion, wodurch der Austausch von Best Practices erleichtert und die Amortisierungszeit verkürzt wird.
  • Digitale Geschäftsmodelle für viele, die von einer Version profitieren. Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Partnern, Kunden und vernetzten Objekten wird in Echtzeit und auf viele verschiedene Arten erleichtert.

Vorbereitung auf den Umstieg auf SaaS-PLM

Die Anmeldung für eine SaaS-Softwarelösung ist denkbar einfach, aber es gibt einige wichtige Erkenntnisse aus der Forrester-Studie, die bei der Umstellung berücksichtigt werden sollten.

  • Berücksichtigen Sie, was betriebsintern geleistet werden kann. SaaS ist in Bezug auf Sicherheit und Leistung oft leistungsfähiger als eine interne Implementierung, und SaaS-PLM-Anbieter investieren mehr in diese Bereiche, als ein einzelnes Unternehmen dies selbst tun könnte.
  • Prüfen Sie die Eignung von Anbietern und Lösungen. Cloudplattformen haben die Einstiegshürden für SaaS-Startups gesenkt, aber infolgedessen haben einige SaaS-Lösungen nur eine kurze Lebensdauer, bevor der Anbieter scheitert, seine Ausrichtung ändert oder übernommen wird.
  • Denken Sie an die Anbieterbindung. Einige der Vorteile von SaaS beeinträchtigen die Flexibilität bei einem Anbieterwechsel. Bei einem Wechsel können Daten- und Migrationskosten anfallen.

Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an und erfahren Sie mehr!

Verwandte Ressourcen

Wie kleine und mittlere Unternehmen von cloudbasiertem SaaS-PLM profitieren
Infographic

Wie kleine und mittlere Unternehmen von cloudbasiertem SaaS-PLM profitieren

Der Geschäftswert von cloudbasiertem SaaS-PLM für kleine und mittlere Unternehmen

Entdecken Sie, wie cloudbasiertes PLM mit Teamcenter X Innovation und Zusammenarbeit fördern kann
E-book

Entdecken Sie, wie cloudbasiertes PLM mit Teamcenter X Innovation und Zusammenarbeit fördern kann

Schneller innovativ sein mit cloudbasiertem PLM via Teamcenter X