点播式网络研讨会

利用电子仿真驱动型设计实现测试左移,优化系统集成

预估观看时长:25 分钟

分享

利用仿真驱动型设计优化电子设计和验证流程

要在预算范围内按时交付客户期望的产品,不同的团队之间就需要协同合作。设计团队很难跟上所有产品诉求更改,因为他们没有工具来预见更改的影响,也无法足够快地实施和验证这些更改。通过在设计流程中及早并经常使用仿真和分析来获得设计性能的高级别视图,可以避免更改的可见性问题。利用仿真驱动型设计尽早解决这些问题,防止问题变得难以纠正和造成昂贵的代价。

观看此点播式网络研讨会,进一步了解如何利用仿真驱动型设计优化电子系统设计。

在统一的环境中实施电子仿真驱动型设计方法

如果设计流程相互脱节、无法如期发布产品,并且返工一直是常态,那么现在必须改变传统工作流程,才能有效应对如今的产品复杂性。

在统一的环境中,各个团队可以利用仿真技术实现测试左移,尽早并经常验证设计。这样有助于消除后期设计缺陷,避免计划遭到扰乱,防止团队返工。当工程师能更快地分析数据时,他们就能更快地学习并进一步创新。

利用基于模型的系统工程 (MBSE) 简化多维电子仿真和验证

仿真是快速评估和验证的关键,各团队能够尽早排除不合适的设计,避免耗费大量资源。采用 MBSE 方法能够不断验证、管理和共享所有数据,包括需求、测试计划和结果,从而解决电子设计中的难题,缩短项目周期。

实现测试左移,提高设计可靠性,加快数字仿真

通过获取适合设计需求的仿真工具组合,更快地适应不断变化的需求并优化设计。它能帮助设计师在建造产品之前对任何设计进行验证和检查,从而提高信心。它还能显著减少集成式系统后期设计返工和工程更改的影响,缩短设计周期时间。

  • 利用系统工程方法在统一的环境中管理整个设计项目
  • 使设计师能够探索许多想法和概念,快速适应更改和设计微调
  • 探索如何利用仿真在整个开发过程中分析和验证设计意图,确保零返工产品,同时优化设计以提高性能和可制造性

主讲嘉宾

Siemens Digital Industries Software

艾伦·波特 (Alan Porter)

电子与半导体行业副总裁

波特于 2020 年加入西门子,他在半导体和电子工程拥有 30 多年经验,涉猎多个行业,其中包括消费类电子产品、军事/航空航天、汽车和网络基础设施。他曾在苹果、华为、EDA 软件公司(包括 Mentor、Synopsys 和 Cadence)以及初创公司工作,并担任过大批量和小批量产品的专业服务职位。波特在数字化转型架构和实施方面拥有丰富的经验,无论是在客户一方,还是解决方案供应商一方。波特的主管职责是领导行业思想领导力项目、制定战略、推动具体产品诉求、以及为西门子的电子和半导体市场客户确定具体市场解决方案。

Siemens Digital Industries Software

克雷格·阿蒙蒂 (Craig Armenti)

电子解决方案总监

克雷格·阿蒙蒂在电子行业拥有 25 年以上的经验。在加入西门子之前,他曾在多家大型电信和软件公司担任管理、技术营销和应用工程职位,这些公司包括 Mentor Graphics、Zuken、BlackBerry、Motorola 和 AT&T 贝尔实验室。

相关资源

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD
Webinar

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD

Join us for this webinar to learn more about Simcenter FLOEFD and the value of frontloading CFD in the design process.