点播式网络研讨会

改善 FMEA 方法以实现全面的风险分析

预估观看时长:40 分钟

分享

质量经理正在使用质量规划和 FMEA 工具

在开发和制造领域,产品或工艺的缺陷往往造成高昂代价和严重后果,包括担保成本增加、产品功能和安全性受损,以及无法达到所要求的行业标准。此外,客户需要通过全面质量方法改善产品和工艺开发过程,实现更快的上市时间并遵从法规条款,从容应对数字化时代的挑战。

评估与可能发生的产品或工艺故障有关的风险至关重要,并且失效模式和影响分析 (FMEA) 是一种功能强大的工具,能够帮助实现有效的风险评估,从而减少设计和工艺问题。参加我们的网络研讨会,探索如何借助 FMEA 方法进行高效的协同和项目实施,从而强化风险管理。

设计与工艺风险管理

当质量团队决定如何在设计、过程定义和生产过程中管理所有FMEA主题和相关文件时,分散的质量和生产风险管理方法可能会产生问题。企业推出一个新产品时,必须要传达大量的信息。在 PLM 协同平台的本地综合质量解决方案中高效使用 FMEA工具,能够让制造商在开始生产之前避免缺陷,从而提高功能安全和产品可靠性。

整体性 FMEA 过程方法

失效模式和影响分析工具可以赋能高级、预先质量规划和风险管理,避免在生产之前出现缺陷,从而节省时间和资金。

本次实时网络研讨会将探讨:

  • 为什么贵公司必须将质量管理视为关键事项
  • 如何通过质量和工程团队一致的工作流来改善协同并减少协调工作
  • 协同平台上的本地质量解决方案如何支持制造企业在独特环境中遵照标准方法

注册参加我们即将举办的这场网络研讨会,详细了解贵公司如何使用西门子杰出的 FMEA 工具实现风险评估和质量规划。

主讲嘉宾

Siemens Digital Industries Software

瓦伦蒂娜·卢波 (Valentina Lupo)

离散制造行业经理

Siemens Digital Industries Software

阿克塞尔·艾克 (Axel Eicker)

西门子 Teamcenter 质量 FMEA 高级产品经理

阿克塞尔曾在科隆应用科学大学学习过生产技术,并在柏林应用科学大学远程学习研究所学习过质量管理。他从出任 Teamcenter 质量 FMEA 的高级产品经理,开始了在西门子的职业生涯。他目前的整个职业生涯都是在三家不同世界知名公司的开发部门从事质量管理工作。FMEA 的编制以及相关的过程和方法优化一直是他工作的重点。在他目前的职位上,阿克塞尔将他的知识运用到 FMEA 解决方案中,他的目标是开发市售最佳 FMEA 解决方案,使其成为 PLM 和质量领域必不可少的部分。

相关资源

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.