点播式网络研讨会

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

预估观看时长:44 分钟

分享

集成式 CAE 工作流程

如今,船舶需要满足一系列日益苛刻的性能要求,这需要一种新的设计方法。以数字化为支柱的集成式多学科分析是关键所在。观看此点播式网络研讨会,了解如何通过在整个流程中集成计算机辅助工程(CAE)来获得竞争优势。


我们将以快速搜救船为例,演示如何在集成式数字框架内通过仿真:

  • 使用喷水推进器设计理想船舶推进系统
  • 在虚拟波浪池中验证其性能
  • 评估船舶的结构完整性
  • 评估乘员安全。

获取有关如何利用集成式船舶设计流程的详细知识

本次网络研讨会将介绍西门子 Teamcenter Share 如何帮助您在云中就设计和工程项目进行协作。了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。研讨会讲解如何将压力载荷从我们的 CFD 仿真无缝转移到我们的有限元分析 (FEA) 仿真,以进行结构完整性评估。了解如何使用自动化设计探索来实现理想船体结构,以及如何使用仿真来评估乘员安全。所有这些都在一个完全集成的环境中进行。

与外部合作伙伴轻松协作

设计船舶通常需要与外部合作伙伴密切合作,以安全快速的方式共享数据非常重要。观看本次网络研讨会,了解包括外部协作在内的仿真如何帮助您进行创新,实现理想船舶设计。

其他讲解内容:

本次网络研讨会将涉及以下主题:

  • 在云中对设计和工程项目进行协同
  • 船舶推进系统仿真
  • 使用 FMU 将自推进系统 CFD 仿真与推进系统模型相结合
  • 在有限元分析模型上无缝使用 CFD 的压力载荷来评估结构完整性
  • 使用自动化设计探索找到理想船体结构
  • 评估乘员安全

观看此点播网络研讨会,详细了解使用集成式船舶设计流程的价值。

主讲嘉宾简介

Siemens Digital Industries Software

Emile Arens

Senior Application Engineer

相关资源

2030 年的船舶行业:引领数字化船队
Analyst Report

2030 年的船舶行业:引领数字化船队

行业顶级分析师阐述数字化双胞胎和智能技术的使用怎样创造出可用于优化船队运营的见解。

2030 年的船舶行业:船舶数字化劳动力
Analyst Report

2030 年的船舶行业:船舶数字化劳动力

数字化正推动着船舶行业转型。了解如何使用虚拟和增强现实技术改善船舶运营、船员培训并实现远程协助。

数字化双胞胎在海事领域中的应用
Solution Brief

数字化双胞胎在海事领域中的应用

航运业正经历着波涛汹涌般的震荡。经济不稳定持续影响着饱和的航运市场,船东和运营商需要通过提高运营可用性和降低运营成本来实现利润最大化。与此同时,信息和通信技术 (ICT) 的兴起使数据采集、交换和分析发展到了前所未有的水平,为航运公司和船舶制造商打开了新局面。那么,船舶行业如何利用这种大量新增的可用数据呢?