点播式网络研讨会

改善重型装备性能工程

预估观看时长:60 分钟

分享

工程师们通过平板电脑查看重型装备性能数据

互联、自主、智能、电气化。

这些趋势正在塑造重型装备的未来。但实现这些趋势所必需的产品功能却增加了复杂性,尤其是机械、电子和软件的相互作用也在增加。为了避免陷入永无止境的迭代,重型装备制造商正在大刀阔斧地改变自身装备性能工程的方法。您是否也和他们一样?

在本次网络研讨会中,Tech-Clarity 总裁吉姆·布朗 (Jim Brown) 将会列举这些技术趋势的推动因素。他还会阐述这些趋势将如何改变重型装备行业格局,因为成熟的企业将采用新的产品设计和装备性能工程过程,而新兴企业渴望借助创新解决方案和业务模式在重型装备生态系统中占有一席之地。整个行业都在转型。机不可失,失不再来。

Tech-Clarity 是总部位于美国的一家研究公司,主要研究各种技术的商业价值。

部署预测性装备性能工程

关注本次演示的专题讨论,布朗先生和 Siemens Digital Industries Software 公司数字孪生技术专家将重点探讨如何部署预测性装备性能工程。这种一次即正确的方法是成功应对创新装备设计复杂性增加的仅有途径。您还可以详细了解哪些要素是避免无穷无尽的迭代和原型制作循环不可或缺的、在实施这些方法的过程中可能遇到哪些困难以及为何西门子是引导您前行的理想合作伙伴。

立即注册!

阅读更多信息:Tech-Clarity 关于在重型装备性能工程中采用虚拟原型和整体建模的观点

在近期的一项报告中,Tech-Clarity 还阐述了预测性装备性能工程的巨大商业价值及其释放新一级别创新和性能的潜力。在此下载报告,探索通过虚拟原型和整体建模提高性能工程成熟度如何能够改进效率并降低成本。

Tech-Clarity 报告中阐述的观点贴切表达了西门子的相关见解,即哪些预测性装备性能工程组件对于如今复杂产品设计和工程的成功必不可少。西门子还将这种见解转化成了一整套软件解决方案。这些解决方案大多与以下三个类别中的某一种相关:

  • 真实物理场仿真
  • CAE 自动化
  • 集成式现场数据分析

主讲嘉宾

Tech-Clarity

吉姆·布朗 (Jim Brown)

总裁

Siemens Digital Industries Software

亨德里克·朗格 (Hendrik Lange)

重型装备行业主管

亨德里克·朗格 (Hendrik Lange) 是 Siemens Digital Industries Software 公司重型装备行业的行业负责人。亨德里克专注于推动该行业的 DI SW 战略方向。这包括进军市场活动和重型装备特定解决方案定义,以为我们的客户提供价值。

在此之前,亨德里克曾担任汽车和运输行业的全球解决方案总监,负责欧洲、中东和非洲地区的汽车行业营销,并在德国的售前、售后和商业咨询部门担任过不同的职务。

在 1999 年加入西门子之前,亨德里克曾在德国和北卡罗来纳州夏洛特的 EDS 工作。他持有机械工程硕士学位。

Siemens Digital Industries Software

埃里克·戈斯拉夫斯基 (Erik Goslawski)

重型装备解决方案主管

相关资源

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.