点播式网络研讨会

重型装备向混动、电动或氢动力系统的过渡

分享

重型装备向混动、电动或氢动力系统的过渡

在减排降噪需求的推动下,全球重型装备市场正在向混合、电动甚至氢动力总成过渡,这一趋势将影响供应链的所有环节。重型装备行业中这些新部署的技术对于工程过程有着深刻的影响。定义正确的机器设计本身就很复杂,需要工程师们掌握并不断开拓新领域的知识技能。

在本次点播式网络研讨会中,Simcenter 重型装备主管盖坦·布扎德 (Gaétan Bouzard) 将讲解数字孪生的开发如何虚拟评估电池、电机和电力电子设备等系统的性能,或一次性集成到整机。

重型机械和设备的电气化

虽然重型机械和设备的电气化在生产的各个阶段都带来了复杂性,但创新技术可以帮助制造商转向这种新的动力系统。系统仿真解决方案的优势是,能够在专用电气领域库的基础上,建议立即可用的模型,包括将正确的物理特性嵌入组件中。用户只需输入不同电气组件的关键参数即可。系统仿真使工程师能够对新电气化机器的性能进行初次评估计算,对电气组件进行选型并定义对于供应商的需求。此外,还可以使用虚拟环境来验证在开发周期的早期做出的工程决策,以避免在未来采取昂贵的对策。

虚拟原型对于重型装备行业而言的优势

部署全面数字孪生,即可在整个重型装备开发周期中普遍使用虚拟原型与准确模型。数字孪生能以数字方式捕获产品开发过程的所有阶段:从创意到实现阶段,最后进入利用阶段。作为全面数字孪生的一部分,这些不同的数字表示不应该被孤立考虑。产品开发过程的每个步骤都应利用数字孪生,从而不断改善从需求到制造、再到产品使用的产品本身和产品生产。

西门子基于模型的设计

从西门子的角度而言,加快和改善先进控制策略的开发可以通过基于模型的设计方法实现,这样就能快速而安全地验证和确认电气组件管理系统。得益于几十年的控制开发经验,西门子工程团队可以支持控制工程团队部署此类基于模型的方法,使用先进技术、甚至是控制验证过程优化进行从需求到控制功能开发。

立即注册并了解正确的设计如何允许重型装备施工、农业或采矿行业的最终用户达到或超过预期性能水平,同时确保机器符合越来越严苛的噪声与气体排放标准。

相关资源

Tanner S-Edit 原理图输入
Fact Sheet

Tanner S-Edit 原理图输入

Tanner S-Edit 是一个面向原理图输入和设计的易于使用的开发环境。它为您提供处理最复杂的混合信号 IC 设计所需的功能。

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced
Fact Sheet

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced

Tanner L-Edit IC 是一个模拟/混合信号 (AMS) IC 物理实现环境,提供快速、高效地完成设计版图所需的全部功能。

Cre8Ventures partnership with Roofline
Webinar

Cre8Ventures partnership with Roofline

Join our webinar to explore how Siemens Cre8Ventures and Roofline’s Edge AI solution is transforming automotive manufacturing while supporting startups navigating the European Chips Act. Register now!