应用仿真软件改进船舶热流体系统
船舶行业面临着降低成本和在更短的开发周期内以尽可能高的质量形成高科技解决方案的压力。观看此网络研讨会,了解如何通过在船舶管道系统设计中利用集成式计算机辅助工程(CAE)流程来获得竞争优势。
以船用机舱、推进系统及其相关管道为例,您将学习如何利用计算机辅助设计文件中的数据来:
使用混合动力系统的智能船舶的采用率正在提高,用于某些近海应用的电动船舶也是如此。由于重量和成本的挑战,电动船舶还不能支持海上运输。数字化转型是实现这些进步的关键。在这种情况下,它需要能够在整体数字孪生中查看船舶管道系统,以简化设计和仿真流程。
集成式仿真工具,例如使用西门子 NX 进行 Simcenter 系统仿真,恰好可以发挥这样的用途。探索如何根据已存储在船舶 NX 模型管道布线中的数据创建管道系统模型。通过这种方法和集成式流程,可以将模型创建时间减少多达 90%。
对管道系统进行流量分析对于建立众多热流体系统的安全和高效可操作性至关重要。了解如何使用 Simcenter Flomaster 帮助您在设计阶段早期了解设计选择的含义,实现对安全规范的合规性等。
如果没有预防性安全功能,辅助系统中不受控制的浪涌和气蚀可能引发灾难。Simcenter Flomaster 可以模拟这些变化,并准确量化总流体动力。了解如何快速评估不同的方案,以确定理想设计和管道载荷,以促进管道应力仿真。
观看网络研讨会录像,探索利用集成式 CAE 流程自信地设计和测试船舶管道系统的所有方法。
Simcenter 战略业务开发经理