webinar na żądanie

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

Szacowany czas: 31 min

Udostępnij

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc. HLS tools are expected to synthesize this code to RTL which can be input to the traditional RTL downstream flow (RTL / GDS) RTL lint / formal check tools cannot be run on HLS RTL (as the errors cannot be correlated to HLS source code) Onespin systemC/C++ extension DV help to overcome this challenge. This session will be presented by Siemens on behalf of Infineon Technologies AG.

Poznaj naszego eksperta

Siemens EDA

Vlada Kalinic

SystemC Product Specialist

Vlada Kalinic is the SystemC Product Specialist at Siemens EDA, and is involved in the evaluations with the new customers as well supporting the current portfolio of the customers to improve the current SystemC flows. Vlada has also another role, as Product Specialist of EC-FPGA in OneSpin. Vlada holds a master’s degree with honors in Electrical and Computer Engineering, Embedded Systems and Algorithms from the University of Novi Sad (Serbia). Prior to Mentor/Siemens, Vlada worked with OneSpin for 5+ years and was involved in various successful evaluations with SystemC and EC-FPGA customers.

Powiązane treści

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.
E-book

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.

Opracowanie skutecznych strategii w celu usprawnienia procesów inżynieryjnych oraz zabezpieczenia rentownej przyszłości. Dowiedz się więcej z badania dotyczącego strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw