オンデマンド・ウェビナー

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる

視聴時間の目安: 46 分

共有

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

講演者の紹介

Bye Aerospace

Daniel Hinson

主任複合材構造エンジニア

関連情報

2030年の海洋業界:  スマート船舶を構築
Analyst Report

2030年の海洋業界: スマート船舶を構築

IoTと解析を活用することで、造船会社の可能性は大きく広がります。今日の不確実な海洋業界をスマート船舶でナビゲートする方法を学びましょう。

海洋産業でデジタル・ツインを使う
Solution Brief

海洋産業でデジタル・ツインを使う

海運業は厳しい局面を迎えています。不安定な経済が競争の激しい海運市場に影響を与え続けるなか、船主や運航会社は利益率を最大化するために運航の可用性向上と運航コスト削減を求められています。一方で、ICT (情報通信技術) の普及により、データの収集、交換、解析はかつてないレベルへと進化し、海運会社や造船会社に新たな可能性をもたらしています。では、海洋産業はこの新たに利用可能な大量のデータをどのように活用できるでしょうか。

2030年の海洋業界デジタル・フリートをナビゲート
Analyst Report

2030年の海洋業界デジタル・フリートをナビゲート

業界のトップアナリストが「デジタル・ツインとスマート技術を活用して知見を取得し、フリートのオペレーションを最適化する方法」を説明します。