シミュレーション・ソフトウェアを適用して船舶熱流体システムを改善する
海洋産業では、コストを削減し、より短い開発サイクルで可能な限り最高の品質で高度な技術ソリューションを製造する必要が生じています。このウェビナーでは、船舶配管システムの設計において、統合されたコンピューター支援エンジニアリング (CAE) プロセスを利用して競争上の優位性を獲得する方法を紹介します。
船舶エンジンルーム、推進システム、および推進システムに関連する配管の例を使用して、コンピューター支援設計ファイル内のデータを利用して次のことを行う方法を学習できます。
ハイブリッド電気システムを利用するスマート船舶の採用が増加していますが、特定の用途向けの電気推進船は製品化が近いながら実現するまでには至っていません。重量とコストの課題により、電気推進船はまだオフショア海運の目的では実用化できていません。デジタル・トランスフォーメーションは、これらの技術革新を実現するための鍵となります。この場合、設計プロセスやシミュレーション・プロセスを合理化するために、全体的なデジタルツイン内で船舶配管システムを表示する機能が必要です。
シーメンスNXとSimcenterシステム・シミュレーションなどの統合シミュレーション・ツールは、まさにその目的に活用できます。船舶のNXモデルで作成された配管ルーティングにすでに保存されているデータから配管システムモデルを作成する方法を紹介します。このアプローチや統合されたプロセスを導入することにより、モデルの作成時間を最大90%短縮できます。
配管システムの流体解析は、多数の熱流体システムを安全で効率的に操作できるようにするために重要です。Simcenter Flomasterを使用して、設計フェーズの早い段階での設計案の選択肢が及ぼす影響を理解し、安全性基準への準拠などを実現する方法についてご説明します。
予防安全機能が整っていないと、補助システムにおける未確認のサージとキャビテーションによって壊滅的な損傷が発生する可能性があります。Flomaster Simcenterを使用すると、これらの変化についてのシミュレーションを行い、結果として生じる流体の力学を正確に定量化できます。さまざまなシナリオを迅速に評価して最適な設計やパイプライン荷重を決定して、パイプ応力シミュレーションを容易に行う方法を紹介します。
ウェビナーの録画を視聴して、統合されたCAEプロセスを活用して、船舶配管システムを確実に設計して試験を行うすべての方法をご確認ください。
Simcenter戦略事業開発マネージャー