webinaire à la demande

Tirer parti d'un jumeau numérique complet pour la production KSK

Découvrez les solutions Capital pour l'ingénierie de fabrication

Durée estimée : 43 minutes

Partager

Ingénieur de production de faisceaux de câbles qui travaille sur la conception d'un véhicule.

L'industrie automobile est en pleine évolution et doit relever de nombreux défis en raison de la demande des clients en matière de fonctionnalités avancées, de la mise en place de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome, et du développement de l'électrification. Ces tendances ont un impact direct sur le système électrique et électronique (E/E) de l'automobile - en particulier sur les faisceaux de câbles. Une telle évolution nécessite la mise en œuvre d'un système très complexe. Dans le même temps, la forte demande de personnalisation de masse entraîne une multiplication des configurations de véhicules, ce qui rend les faisceaux de câbles encore plus variés. Les ingénieurs de production qui travaillent dans le domaine des faisceaux de câbles doivent composer avec un produit extrêmement complexe. Du faisceau principal de la carrosserie aux sièges, en passant par le moteur et les portes, le système de câblage automobile peut contenir plus de 10000 composants dont il faut assurer le suivi.

Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir quels sont les enjeux et la manière dont une solution logicielle adaptée peut aider les ingénieurs à exploiter les données déjà existantes des concepteurs lors de la première préparation des données de production.

Gérer efficacement les variations de faisceaux de câbles complexes pour les systèmes E/E automobiles

Il est essentiel de gérer les faisceaux de câbles complexes et leurs différentes variantes, de la conception à la livraison au client, en passant par leur fabrication. La solution idéale pour résoudre ce problème, tant pour les équipementiers automobiles que pour les fabricants de faisceaux, est depuis longtemps le Kundenspezifischer Kabelbaum (terme allemand désignant un faisceau de câbles spécifique au client), autrement dit la philosophie KSK. Bien que le KSK soit un modèle commercial qui a fait ses preuves, les approches traditionnelles d'assimilation des données KSK sont faibles. Elles pourraient rapidement devenir obsolètes, compte tenu de la transformation numérique qui s'opère pour atteindre l'industrie 4.0.

Ce webinaire met en évidence les difficultés rencontrées par l'industrie et la manière dont les solutions d'ingénierie de fabrication de pointe de Siemens peuvent aider - Inscrivez-vous pour y participer dès maintenant !

Points abordés:

  • Les défis du modèle KSK
  • Solutions Capital pour l'ingénierie de fabrication
  • Plant Simulation pour l'optimisation des processus virtuels

À propos de l'intervenant

Siemens Digital Industries Software

Pavel Nosek

Directeur de Produit

Pavel Nosek a travaillé pendant de nombreuses années en tant que responsable de l'ingénierie de production pour la fabrication de faisceaux de câbles spécifiques aux clients (KSK). Il travaille chez Siemens Digital Industries Software depuis 2018 en tant que responsable produit. Avant cela, il a travaillé à la mise en œuvre du concept KSK chez Yazaki en tant qu'ingénieur de production au niveau international. Il a également supervisé la production de KSK pour des équipementiers tels que VW, BMW, GM, JLR, Mercedes, Toyota et d'autres.

Ressources associées

Prepare for Industry 4.0 with updated wire harness operations
Webinar

Prepare for Industry 4.0 with updated wire harness operations

How Capital provides engineers with sophisticated solutions to create a digital thread from harness design through manufacturing engineering