webinaire à la demande

Exploiter la personnalisation low-code pour le logiciel de système d'exécution de la fabrication (MES)

Repenser la personnalisation du MES avec une plateforme low-code intégrée

Durée estimée : 61 minutes

Partager

Représentation visuelle du processus de fabrication
Représentation visuelle du processus de fabrication

Les fabricants qui mettent en œuvre un système d'exécution de la fabrication (MES) l'adaptent à leurs processus commerciaux et le personnalisent en fonction des utilisateurs de l'atelier et de leurs besoins uniques. Mais lorsqu'un changement a lieu au niveau d'une gamme de produits ou d'un processus, ou lorsque les besoins d'adaptabilité d'une nouvelle usine entrent en ligne de compte, les entreprises ont du mal à garder la répétabilité sous contrôle.

Désormais, les entreprises peuvent s'assurer que la qualité et l'efficacité sont intégrées au processus de fabrication. Inscrivez-vous à ce webinaire et découvrez-en plus sur la nouvelle personnalisation low-code pour Opcenter Execution Foundation intégrée à Mendix.
<br><strong>Qu'est-ce que le MES et pourquoi les déploiements sont-ils difficiles ?</strong>

<br>Qu'est-ce qu'un MES ? Le logiciel de système d'exécution de la fabrication surveille et synchronise les activités de fabrication dans les usines réparties dans le monde entier. Mais certaines entreprises trouvent qu'il est difficile de prendre le contrôle des besoins de personnalisation et des extensions à travers les processus de la chaîne de valeur, tout en maintenant leur agilité et leur adaptabilité pour favoriser la durabilité des déploiements MES. Ce webinaire explore ce défi et présente la toute nouvelle solution de personnalisation et d'individualisation.<br>

<strong>Repenser la personnalisation du MES avec une plateforme low-code intégrée</strong><br><br>Adoptez la révolution numérique et libérez la puissance de la plateforme low-code de pointe Mendix. L'intégration de capacités low-code dans le MES de Siemens adapté à l'industrie, Opcenter Execution Foundation (Discrete et Process), vous permet de prendre le contrôle de vos besoins de personnalisation pour les opérations de fabrication centrées sur l'homme et de faciliter la répétabilité dans vos usines et votre entreprise.

Regardez ce webinaire pour obtenir des informations sur la prochaine version d'Opcenter Execution Foundation avec l'intégration du low-code Mendix. Vous découvrirez :

  • Ce qu'un MES apporte aux fabricants ;
  • Comment la combinaison d'Opcenter et de Mendix transformera vos déploiements de MES et vous donnera la flexibilité nécessaire pour enrichir les expériences numériques du personnel de l'atelier ;
  • Comment la plateforme low-code Mendix vous donne la possibilité d'étendre vos processus d'entreprise tout en les connectant et en les mettant à l'échelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

À propos des intervenants

Mendix

Dr Raffaello Lepratti

Vice-président - Cloud pour la fabrication industrielle

Le Dr Raffaello Lepratti est vice-président du cloud pour la fabrication industrielle chez Mendix, filiale du groupe Siemens et leader mondial de l'entreprise low-code. Le Dr Lepratti travaille pour Siemens AG et Siemens PLM Software depuis 2005, où il a occupé divers postes et contribué à la numérisation de la fabrication. Il est titulaire d'un diplôme en génie électrique, ainsi que d'un doctorat en collaboration homme-machine avancée. Au fil des ans, il a travaillé sur plusieurs projets de recherche internationaux. Il a publié des livres et des articles scientifiques et est copropriétaire de plusieurs brevets. Pendant plusieurs années, il a été membre du conseil d'administration international de la MESA.

Siemens Digital Industries Software

Maurizio Pazzini

Vice-président et responsable d&apos;Opcenter Execution Foundation

Maurizio Pazzini est vice-président et responsable d'Opcenter Execution Foundation chez Siemens Digital Industries Software. Il a été responsable du lancement de nouveaux produits, des mises en œuvre et des post-implémentations pour les utilisateurs finaux et les utilisateurs de la plateforme au sein de Siemens. Au cours de ses plus de 20 ans chez Siemens, il a occupé des postes dans les domaines de la fabrication discrète, de l'habilitation technique et du support produit, ainsi que de l'adoption de produits avancés. Il est titulaire d'un diplôme en ingénierie électrique et électronique de l'université de Gênes.

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th