webinaire à la demande

Conception d'un flux de travail efficace pour l'aérodynamique, l'acoustique et la gestion thermique des véhicules

Durée estimée : 59 minutes

Partager

CFD aérodynamique Corvette

Dans leur quête incessante d'excellence, les constructeurs automobiles affinent sans cesse leurs processus de développement pour gagner en efficacité et en innovation. Dans ce contexte, l'optimisation de l'aérodynamique et de la gestion thermique est un pilier qui s'appuie fortement sur des outils et des méthodologies de pointe en matière de mécanique des fluides numérique (CFD).

Rejoignez-nous pour découvrir le monde de la CFD, où la convergence du nouveau matériel GPGPU (calcul générique sur processeur graphique) et d'un flux de travail plus efficace aide les concepteurs plus tôt dans le cycle de conception. Découvrez l'importance de l'équilibre entre la précision de la simulation et l'allocation stratégique des ressources de calcul et des investissements financiers pour concevoir des flux CFD robustes.

Ce webinaire présentera une plateforme avancée, indépendante du matériel, conçue pour faire face aux complexités du développement des véhicules modernes. Notre solution offre évolutivité et polyvalence, facilitant la génération rapide de simulations aérodynamiques et thermiques de haute précision dans des délais réduits, tout en garantissant la répétabilité et la résilience sur diverses architectures informatiques. Inscrivez-vous dès maintenant !

À propos des intervenants

Siemens Digital Industries Software

Fred Ross

Responsable du développement commercial dans le secteur automobile, Domaine fluidique et thermique

Fred a commencé à travailler dans le domaine de la mécanique des fluides numérique en 1989 et a contribué à lancer l'utilisation de la CFD dans les applications automobiles. Il possède une vaste expérience de la collaboration avec les clients sur des applications telles que la simulation virtuelle du groupe motopropulseur, la gestion thermique des véhicules, l'aérodynamique et le confort thermique. Il a aidé à remplacer et à compléter les tests pour se pencher sur le développement numérique afin d'aider à réduire le délai et le coût de la mise sur le marché de nouvelles idées innovantes.

Siemens Digital Industries Software

Simone Landi

Application Specialist Vehicle Aerodynamics

Simone started in 2013 as Dedicated Support Engineer for the multiphysics CFD code Simcenter STAR-CCM+, training and helping Automotive customers being successful with External Aerodynamics, VTM, Aeroacoustics and Water Management simulations.
Since 2022, he is the Application Specialist for Vehicle Aerodynamics at Siemens Digital Industries Software. In this role he is responsible for Best Practices, working closely with Development, Product Management and Customer Support to help with strategic projects, collecting and providing expert input to drive development of Simcenter STAR-CCM+ in the areas of Vehicle Aerodynamics, Aeroacoustics and Water Management.