webinar a la carta

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

Tiempo estimado de visualización: 19 minutos

Compartir

NVIDIA's introductory slide

Catapult High-Level Synthesis has been successfully employed within NVIDIA for multiple generations of system-on-chip research demonstrations. This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations to identify and fix performance bugs.

Conoce al invitado

NVIDIA Research

Nathaniel Pinckney

Senior Research Scientist

Nate Pinckney received his B.S. degree in engineering from Harvey Mudd College in 2008, and his Ph.D. in electrical engineering from the University of Michigan in 2015. He has authored or coauthored over 40 publications in the areas of high-level synthesis methodologies, low-power VLSI design, and cryptographic accelerators. In 2015, he joined NVIDIA in Austin, TX.

Recursos relacionados

El proceso del diseñador del concepto a la fabricación
Infographic

El proceso del diseñador del concepto a la fabricación

Desde el concepto hasta la fabricación, descubre los cuatro pasos completos que efectúan los diseñadores con Siemens Digital Industries Software.

Informe del empresario sobre la ingeniería acelerada y la transformación digital
Webinar

Informe del empresario sobre la ingeniería acelerada y la transformación digital

Ve este webinar para saber más sobre la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y los retos a los que se enfrentan a partir de una encuesta llevada a cabo por Lifecycle Insights.

Estudio de estrategias de ingeniería para pymes 2022
E-book

Estudio de estrategias de ingeniería para pymes 2022

Formula estrategias exitosas para mejorar la ingeniería y cambiar hacia un futuro rentable. Este estudio proporciona información detallada sobre estrategias de ingeniería para pymes en 2022.