webinar a la carta

Consiga antes el certificado de aeronavegabilidad gracias a un proceso integral de desarrollo estructural

Tiempo estimado de visualización: 46 minutos

Compartir

Consiga antes el certificado de aeronavegabilidad gracias a un proceso integral de desarrollo estructural

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Conoce al invitado

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Ingeniero de estructuras de compuestos

Recursos relacionados

La era del diseño basado en simulación ha llegado
Video

La era del diseño basado en simulación ha llegado

La era del diseño basado en simulación ha llegado.

Ventaja competitiva para las pequeñas empresas gracias a la simulación y las pruebas
E-book

Ventaja competitiva para las pequeñas empresas gracias a la simulación y las pruebas

Descarga este e-book gratuito. Conoce la opinión de Tech-Clarity sobre cómo la simulación y las pruebas pueden proporcionar una ventaja a las pequeñas empresas y ayudarles a gestionar la complejidad.

Acelera el desarrollo de productos con simulación, pruebas y diseño generativo
E-book

Acelera el desarrollo de productos con simulación, pruebas y diseño generativo

Descubre cómo las pymes pueden acelerar el desarrollo de productos mediante el uso de la simulación y pruebas para mejorar su proceso de fabricación.