webinar a la carta

Consiga antes el certificado de aeronavegabilidad gracias a un proceso integral de desarrollo estructural

Tiempo estimado de visualización: 46 minutos

Compartir

Consiga antes el certificado de aeronavegabilidad gracias a un proceso integral de desarrollo estructural

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Conoce al invitado

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Ingeniero de estructuras de compuestos

Recursos relacionados

¿Qué es el PLM y por qué elegir el PLM en la nube?
Infographic

¿Qué es el PLM y por qué elegir el PLM en la nube?

¿Qué es el PLM? Descubra cómo comercializar productos innovadores gracias a Teamcenter X en la nube, rápido y rentable. Más información.

Eche un vistazo a los factores que le hacen perder el tiempo en el diseño CAD
Infographic

Eche un vistazo a los factores que le hacen perder el tiempo en el diseño CAD

¿Existen desventajas en CAD? Sí, las hay cuando está perdiendo el tiempo en el diseño de CAD.

Mejore la gestión de CAD para una mejor productividad de diseño y rentabilidad de negocio
E-book

Mejore la gestión de CAD para una mejor productividad de diseño y rentabilidad de negocio

Las soluciones para la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Siemens Digital Industries Software incluyen el desarrollo digital de productos, la fabricación digital y la administración de datos de producto.