On-Demand-Webinar

Revolutionierung der Innovation von Medizinprodukten: Optimierung der Leistung mit dem ausführbaren digitalen Zwilling

Entwicklungsprozesse bei Medizinprodukten vorantreiben, um Innovationen zu beschleunigen

Geschätzte Wiedergabezeit 60 Minuten

Teilen

MXD-Prüfstandsbeatmungsgerät

Die COVID-19-Pandemie hat kritische Schwachstellen in der globalen Lieferkette des Gesundheitswesens offengelegt. Sie hat gezeigt, dass die Hersteller von Medizinprodukten schnell verschiedene Produktionsszenarien bewerten müssen, z. B. die Erhöhung des Durchsatzes, die Durchführung schneller Produktwechsel oder die Optimierung des Betriebs mit weniger Personal.

Es war von entscheidender Bedeutung, genehmigte Produktdesigns oder Produktionspläne in extrem kurzer Zeit anzupassen oder die Leistung und Funktionssicherheit eines medizintechnischen Geräts in einer zuvor nicht getesteten Situation zu bewerten. Die Nutzung von Simulationen und die Erstellung eines ausführbaren digitalen Zwillings (Executable Digital Twin, xDT) können Innovationsprozesse beschleunigen, sodass die Konstruktion, das Prototyping und die Validierung medizintechnischer Produkte schnell erfolgen können.

In diesem Webinar werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen, medizintechnische Produkte schnell innovieren und die Produktentwicklung mit dem ausführbaren digitalen Zwilling vorantreiben können.

Ein ausführbarer digitaler Zwilling hilft bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen, die COVID-19 mit sich bringt

Auf dem Höhepunkt der Pandemie kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl der Patienten, die mit Atemwegsinfektionen in die Krankenhäuser eingewiesen wurden. Die Ärzte mussten aufgrund unzureichender Bestände zwei Patienten an ein einziges Beatmungsgerät anschließen, ohne zu wissen, ob dies sicher war, und zwei kritische Aspekte berücksichtigen:

  • Lassen sich die Beatmungsleitungen effektiv unterteilen?
  • Kann ein einziges Beatmungsgerät zwei Patienten mit ähnlichen Beschwerden in der Lunge versorgen?

In diesem Webinar erfahren Sie anhand eines realen Falles, wie Siemens Simcenter-Lösungen zur Beantwortung beider Fragen eingesetzt hat. Um Hintergrundinformationen über das Projekt zu erhalten, sollten Sie sich dieses kurze Video ansehen, bevor Sie teilnehmen.

Inhalte des Webinars:

  • Die wichtigsten Vorteile des Einsatzes digitaler Lösungen zur Weiterentwicklung von Entwicklungsverfahren
  • Über die digitale Entwicklung und technische Analyse mit Simcenter 3D für die Strömungsdynamik und Strukturanalyse einer für den Einmalgebrauch bestimmten Baugruppe, bestehend aus einem Verteiler und zwei Einwegventilen, zur Verwendung bei der gemeinsamen Beatmung
  • Wie die Simulationsfunktionen von Simcenter-Systemen verwendet wurden, um das System mit zwei Patienten und einem Beatmungsgerät zu modellieren und die Fähigkeit des Beatmungsgeräts zu bewerten, zwei Patienten in diesem nicht getesteten Szenario zu versorgen
  • Wie das Systemmodell als "ausführbarer digitaler Zwilling" weiter genutzt werden kann, um während des Betriebs des Beatmungsgeräts Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen
  • Wie man ein solches Systemmodell und ein Functional Mockup (FMU) erstellt, das auf Edge-Geräten ausgeführt werden kann, um den Systemstatus zu überwachen und Echtzeiteinblicke für die Steuerung bietet
  • Über den Nutzwert der Systemsimulation bei der virtuellen Prüfung des Beatmungsgeräts oder eines anderen medizintechnischen Produkts in einem außerplanmäßigen Fall

Sehen Sie sich noch heute das On-Demand-Webinar an!

Vorstellung der Referenten

Siemens

Elena Arvanitis

Project Manager

Siemens

Mark Carlson

Portfolio Development Executive

Siemens

Gibin Joe Zachariah

Simcenter Engineering Services Engineer

Verwandte Ressourcen

Digital Evidence Generation: Simulationsgestützte Konstruktion für Medizinprodukte
White Paper

Digital Evidence Generation: Simulationsgestützte Konstruktion für Medizinprodukte

Die zugrundeliegenden Technologien werden komplexer, die Behandlungen individueller und die regulatorischen Rahmenbedingungen immer strenger. Multiphysik-Simulationen und -Tests sind eine Schlüsseltechnologie, um diese...

Simcenter-Lösungen für die Simulation von Beatmungsgeräten
White Paper

Simcenter-Lösungen für die Simulation von Beatmungsgeräten

Die Simulationssoftware von Siemens sorgt für schnelle Produktentwicklungen und zuverlässige Ergebnisse auf dem Markt für Beatmungsgeräte. Erfahren Sie mehr.

Use system simulation to overcome the complex challenges of medical devices systems and components
Webinar

Use system simulation to overcome the complex challenges of medical devices systems and components

Overcome the growing complexities in medical device manufacturing and predict complete product performance with system simulation. Watch this webinar now to learn more