On-Demand-Webinar

NVH-Leistung durch Montage eines virtuellen Prototypen vorhersagen

Ausführliche NVH-Analyse in der frühen Entwicklungsphase eines Fahrzeugs

Geschätzte Wiedergabezeit: 57 Minuten

Teilen

Beurteilen Sie die Auswirkungen der Fahrzeugkonstruktion und -steuerung auf das NVH-Verhalten mithilfe von test- und simulationsbasierten Komponentenmodellen.

Üblicherweise erfolgt die NVH-Validierung, wenn ein physischer Prototyp zur Verfügung steht. Allerdings ist es angesichts der explosionsartigen Zunahme der Fahrzeugvarianten nicht möglich, physische Prototypen für jede Variante innerhalb eines angemessenen Zeit- und Budgetrahmens zu bauen. Auch wenn elektrifizierte Fahrzeuge leiser sein mögen, sind andere Lärmquellen stärker hörbar geworden und erfordern mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig steigt durch modulare Plattformen die Bedeutung von Fahrzeugkontrollen, um die Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen auf das NVH-Verhalten zu bewerten.

In diesem On-Demand-Webinar lernen Sie eine Lösung kennen, die es jedem Mitarbeiter eines Unternehmens ermöglicht, ein Fahrzeug mit Hilfe von test- und simulationsbasierten
Komponentendaten zusammenzubauen, um Montagealternativen virtuell zu untersuchen, bevor der physische Prototyp gebaut wird. Registrieren Sie sich, um das Webinar jetzt anzusehen.

Virtueller Zusammenbau eines Fahrzeugprototyps, um die NVH-Leistung von vorn zu berechnen

Mit der Vorhersage des NVH-Verhaltens von Fahrzeugen können NVH-Teams das NVH-Verhalten eines Fahrzeugs im Innen- und Außenbereich in jeder Phase des Entwicklungszyklus genau vorhersagen. Es ermöglicht die Kombination von test- und simulationsbasierten Bauteilmodellen, Quellen oder passiven Bauteilen und verwendet diese zur Erstellung von Baugruppen. Unsere Lösung bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit zur Erstellung von Baugruppen mit Berechnungen, die nahtlos im Hintergrund ablaufen, um Komponenten zu ersetzen und Konstruktionsalternativen virtuell und reibungslos zu bewerten.

Ermöglicht NVH-Vorhersagen in jeder Phase der Fahrzeugentwicklung

Die Ergebnisse der NVH-Vorhersage können in verschiedenen interaktiven Ansichten ausgewertet und interaktiv analysiert werden, wobei der Schwerpunkt auf der Kernverantwortung jedes Einzelnen liegt, um den Nutzen der Anwendung für die virtuelle Prototypenbaugruppe zu maximieren. Typische Beispiele sind die Bewertung des Straßenlärms, die interaktive Bewertung des Vorbeifahrgeräuschs, die Analyse von Dröhngeräuschen oder komplexe Last- und Steuerungsszenarien von Hybridfahrzeugen mit Elektroantrieb. Mit unserer NVH-Vorhersagelösung können die Teams auch die NVH-Leistung der virtuellen Baugruppe subjektiv bewerten, indem sie sie im NVH-Simulator des Fahrzeugs fahren.

Verwalten Sie mit Simcenter Testlab alle Bauteile des Fahrzeuges in einer zentralen Datenbank

Die einzigartige Stärke unserer NVH-Leistungslösung liegt in dem soliden, ausfallsicheren Prozess, der sich für jeden im Unternehmen eignet. Test- und CAE-Experten können Bauteilmodelle mit Hilfe von Vorlagen und der Möglichkeit, diese in einer zentralen Datenbank zu speichern, vertrauensvoll veröffentlichen. Die Datenbankwächst zwar mit der Zeit, aber Analysten und Ingenieure können diese Daten durchsuchen und abrufen, sie zusammenstellen und spezifische NVH-Leistungsmerkmale ohne detaillierte Kenntnis der verwendeten Komponenten bewerten. Und durch die Erstellung eines umfassenden digitalen Zwillings können Teams die Auswirkungen von Designentscheidungen auf die NVH-Leistung verstehen, bevor ein physischer Prototyp verfügbar ist.

Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an und erfahren Sie mehr über die Maximierung der Datennutzung und die Zusammenarbeit im Team durch die zentrale Verwaltung und gemeinsame Nutzung von NVH-Daten.

Vorstellung des Referenten

Siemens Digital Industries Software

Bart Verrecas

Simcenter Business Development Team Manager

2005 – Master in Maschinenbau an der KU Leuven, Belgien.

15 Jahre Erfahrung bei Siemens, wo er sein Fachwissen im Bereich der NVH-Prüfung mit Schwerpunkt auf der Automobilbranche vertiefte.

Heute ist Bart Verrecas als Business Development Team Manager für NVH- und Haltbarkeitstests in der Automobilindustrie tätig. Er ist maßgeblich an Gesprächen mit zahlreichen Automobilherstellern über die Steigerung der Effizienz von NVH-Tests beteiligt.

Verwandte Ressourcen

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen, indem Sie die Quelle-Übertragung-Empfänger-Methode verwenden
White Paper

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen, indem Sie die Quelle-Übertragung-Empfänger-Methode verwenden

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen, indem Sie die Quelle-Übertragung-Empfänger-Methode verwenden

Simulation von Industrieantrieben: Vom Getriebelayout bis zur NVH-Analyse
White Paper

Simulation von Industrieantrieben: Vom Getriebelayout bis zur NVH-Analyse

Laden Sie dieses White Paper herunter, um zu erfahren, wie mit erweiterter Simulationstechnik das Design des Industrieantriebs vom Layout bis zu NVH-Analyse optimiert werden kann.

Bessere und schnellere NVH-Erkenntnisse des Fahrzeugs durch die Verwendung der neuesten Berechnungsmethoden für Übertragungswege
Webinar

Bessere und schnellere NVH-Erkenntnisse des Fahrzeugs durch die Verwendung der neuesten Berechnungsmethoden für Übertragungswege

Lassen Sie herkömmliche TPA-Anwendungen hinter sich, die zeitbereichsbezogene, dehnungsbasierte, komponentenbasierte, block- und modellbasierte TPA-Anwendungen verwenden.