On-Demand-Webinar

Nutzung von Low-Code-Personalisierung für MES-Softwarelösungen

MES-Personalisierung mit integrierter Low-Code-Plattform

Geschätzte Wiedergabezeit: 61 Minuten

Teilen

Visuelle Darstellung des Fertigungsprozesses
Visuelle Darstellung des Fertigungsprozesses

Hersteller, die ein Manufacturing Execution System (MES) implementieren, passen es an ihre Geschäftsprozesse an und personalisieren es für die Anwender in der Fertigung und ihre individuellen Bedürfnisse. Doch wenn sich eine Produktlinie oder ein Prozess ändert oder die Anpassungsfähigkeit einer neuen Anlage erforderlich wird, haben Unternehmen Schwierigkeiten, die Wiederholbarkeit zu gewährleisten.

Jetzt können Unternehmen sicherstellen, dass Qualität und Effizienz in den Fertigungsprozess integriert sind. Registrieren Sie sich für dieses Webinar und erfahren Sie mehr über die neue Low-Code-Personalisierung für die in Mendix eingebettete Opcenter Execution Foundation.
<br><strong>Was ist ein MES und warum ist die Implementierung eine Herausforderung?</strong>

<br>Was genau ist also ein MES? Manufacturing Execution Systems (MES) sind Softwarelösungen, die Fertigungsaktivitäten in weltweit verteilten Produktionsstätten überwachen und synchronisieren. Für einige Unternehmen ist es jedoch eine Herausforderung, den Individualisierungsanforderungen und -erweiterungen über die Prozesse in der Wertschöpfungskette hinweg gerecht zu werden und gleichzeitig die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für nachhaltige MES-Implementierungen zu gewährleisten. In diesem Webinar wird diese Herausforderung erörtert und die neueste Lösung für die Anpassung und Individualisierung vorgestellt.<br>

<strong>MES-Personalisierung mit integrierter Low-Code-Plattform neu denken</strong><br><br>Machen Sie sich die digitale Revolution zu eigen und nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der führenden Low-Code-Plattform Mendix. Durch die Integration von Low-Code-Funktionen in das branchenspezifische MES von Siemens, Opcenter Execution Foundation (für die Prozess- und diskrete Fertigung), können Sie die Kontrolle über Ihre Personalisierungsanforderungen für menschenzentrierte Fertigungsabläufe übernehmen und die Wiederholbarkeit in Ihren Anlagen und Ihrem Unternehmen erleichtern.

Informieren Sie sich in diesem Webinar über das kommende Release der Opcenter Execution Foundation mit integrierten Mendix Low-Code-Funktionen. Inhalte:

  • Was ein MES-System für Hersteller leistet
  • Wie die leistungsstarke Kombination von Opcenter und Mendix Ihre MES-Implementierungen transformieren und Ihnen die Flexibilität geben wird, den Fertigungsbereich zu digitalisieren
  • Wie die Mendix Low-Code-Plattform Ihnen ermöglicht, Ihre Unternehmensprozesse zu erweitern und sie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu verbinden und zu skalieren.

Vorstellung der Referenten

Mendix

Dr. Raffaello Lepratti

Vice President – Industrial Manufacturing Cloud

Dr. Raffaello Lepratti ist Vice President of Industrial Manufacturing Cloud bei Mendix, einem Geschäftsbereich von Siemens und weltweit führend im Bereich Low-Code-Lösungen für Unternehmen. Dr. Lepratti ist seit 2005 bei der Siemens AG und Siemens PLM Software in verschiedenen Funktionen tätig und hat die Digitalisierung der Fertigung mitgestaltet. Er verfügt über einen Abschluss in Elektrotechnik sowie einen Doktortitel in moderner Mensch-Maschine-Kollaboration. Im Laufe der Jahre hat er an mehreren internationalen Forschungsprojekten mitgearbeitet, ist Autor von Büchern und wissenschaftlichen Abhandlungen und Mitinhaber mehrerer Patente. Mehrere Jahre lang war er Vorstandsmitglied der MESA.

Siemens Digital Industries Software

Maurizio Pazzini

VP and Head of Opcenter Execution Foundation

Maurizio Pazzini ist VP und Leiter der Opcenter Execution Foundation bei Siemens Digital Industries Software. Er ist verantwortlich für neue Produkteinführungen, Implementierungen und Nachimplementierungen für Siemens-Endkunden, Integratoren und Nutzer der Plattform innerhalb von Siemens. In den mehr als 20 Jahren, die er bei Siemens tätig ist, hatte er verschiedene Funktionen in den Bereichen diskrete Fertigung, Technical Enablement, Produktsupport und Produktanpassung inne. Er erwarb einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik an der Universität von Genua.

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th