On-Demand-Webinar

CAD in der Cloud mit der Azure-Cloud von Microsoft

Microsoft Azure-Cloud-Lösung nutzt Komplexität als Wettbewerbsvorteil

Geschätzte Wiedergabezeit: 44 Minuten

Teilen

Vorteile von CAD in der Cloud mit Microsoft Azure und AMD | NX CAD-Webinar

Komplexität ist nicht nur lästig. Sie manifestiert sich in längeren Vorlaufzeiten und höheren Kosten für Bestand, Qualitätskontrolle und Nacharbeit. Es handelt sich um reale Kosten, die der Innovation abträglich sein können.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Unternehmen eine Cloud-Lösung mit Microsoft Azure einsetzen können, um sich mehr auf Innovation zu konzentrieren und die Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil umzumünzen.

Die Microsoft Azure-Cloud mit AMD-Hardwareunterstützung bietet die größte geografische Abdeckung aller Cloud-Anbieter und bedient alle Kontinente. Mit der Azure-Infrastruktur erhalten Sie zuverlässige Leistung und einen sicheren Zugriff auf CAD-Dateien.

Vorteile eines Wechsels in die Cloud

NX CAD in der Cloud ist die moderne Art zu konstruieren. Es bringt alle Ihre Teammitglieder und sonstigen Beteiligten zusammen und ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie als Konstrukteur, Ingenieur oder sonstiger Beteiligter von zu Hause aus arbeiten oder an verschiedenen Standorten tätig sind – das Online-Angebot von NX CAD erleichtert den Zugriff auf Ihre Daten und sorgt dafür, dass diese zentralisiert und sicher bleiben. Ihr geistiges Eigentum (IP) bleibt geschützt und es wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf einer gemeinsamen, sicheren Plattform arbeiten.

Vorteile von NX Cloud

  • Schnellere Markteinführung von jedem Gerät aus
  • Kein IT-Overhead bei der Entwicklung von Lösungen für die Produktentwicklung
  • Höhere Flexibilität in einem verteilten Team
  • Katastrophensicherer Schutz Ihrer Daten in einer verschlüsselten Cloud-Umgebung
  • Beschleunigte Produktzyklen

Digitales Engineering

Digitales Engineering ist ein Prozess, bei dem fortgeschrittene CAD-Technologien in NX zum Entwickeln, Simulieren und Analysieren von Produkten und Systemen eingesetzt werden. Digitales Engineering ermöglicht es Konstrukteuren, mit NX 3D-Modelle von Produkten zu erstellen und deren Leistung in virtuellen Umgebungen zu testen.

Einer der wichtigsten Vorteile von NX CAD in der Cloud ist, dass Konstrukteure Konstruktionsfehler erkennen und notwendige Änderungen vornehmen können, bevor physische Prototypen erstellt werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern verbessert auch die Gesamtqualität des Endprodukts. Digitales Engineering ermöglicht in Verbindung mit der Online-Variante von NX CAD die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, wie Konstrukteuren, Ingenieuren und Fertigungstechnikern, und sorgt so für einen nahtlosen Übergang von der Konstruktion zur Produktion.

NX CAD in der Cloud ist ein unverzichtbares digitales Engineering-Tool für moderne Produktentwicklung und Konstruktion. Durch den Einsatz von CAD und anderen fortgeschrittenen Technologien können Konstrukteure Produkte effizienter und genauer konstruieren, simulieren und analysieren. Das Ergebnis sind Produkte von besserer Qualität, die zudem nachhaltiger und kostengünstiger sind.

Virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI)

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ist eine Technologie, die es Anwendern ermöglicht, von jedem Ort und jedem Gerät aus auf ein Desktop-Betriebssystem zuzugreifen. Microsoft VDI ist eine Form von Desktop-Virtualisierung. Das bedeutet, dass die Desktop-Umgebung nicht auf dem lokalen Gerät des Anwenders, sondern remote auf einem Server ausgeführt wird. Auf diese Weise können Anwender von überall aus über eine Internetverbindung mit einem kompatiblen Gerät auf die Desktop-Umgebung zugreifen.

Zu den Vorteilen von Microsoft VDI für NX CAD gehören:

  • Remote-Zugriff für Anwender von jedem Gerät und von jedem Standort aus
  • Kostenersparnis angesichts der Verarbeitung auf dem Server
  • Bessere Skalierbarkeit

Lerninhalte des NX CAD-Webinars

In diesem Webinar erfahren Sie mehr

  • Der geschäftliche Nutzen einer Microsoft Azure Cloud-Lösung für die Produktentwicklung und -fertigung
  • Wie die CPU- und GPU-Leistungsfunktionen von AMD bestehende Desktop-Workstations übertreffen können
  • Wettbewerbsvorteile durch einen offenen, umfassenden, personalisierten und flexiblen digitalen Zwilling von Siemens

Verwandte Ressourcen

NX X-Testversion
Trial

NX X-Testversion

Sicheres, cloudbasiertes CAD