webinář na vyžádání

Enabling MBSE integration with Teamcenter: The key to establishing digital continuity

Realize LIVE | Teamcenter | Cross-industry | Lifecycle management

Odhadovaná doba sledování: 17 min

Sdílení

Logo for Realize LIVE, a Siemens Digital Industries Software event for technical users, deployment managers, process leaders and partners
Enabling MBSE integration with Teamcenter: The key to establishing digital continuity

Back to Realize LIVE content library

Organizations in cross-industry are adopting model-based systems engineering (MBSE) approaches to develop efficient, multi-disciplinary product architectures that enable complex use cases and requirements. MBSE tools enable the development of formal models using the Systems Modeling Language (SysML) to capture the structure, interfaces, and interactions, and the allocation of behavior and requirements, etc. However, detailing the design definition for the planned architecture involves manual re-creation of relevant artifacts in domain-specific tools and linking them to maintain traceability. This leads to significant challenges.

HCL has teamed up with Siemens R&D and MBSE tool vendors to develop a unique approach to exchanging architecture artifacts between SysML models and the Teamcenter PLM backbone, breaking barriers between concepting and detailed engineering.

Watch this video for a demonstration of unique features such as single-click exchange of architecture definition, bi-directional synchronization of attributes, parameter integration, seamless handling of reused artifacts, and more. The presentation will also indicate the unique workflows and benefits enabled for the end users by these solutions.

Key takeaways:

  • Understand the Digital Thread and the challenges in enabling it within an organization
  • Learn about HCL’s MBSE-to-PLM connectors
  • Realize benefits of the integration

Who benefits?

  • Aerospace, automotive, medical devices and industrial sectors
  • IT department heads, system architects, engineers
  • Siemens sales, client partners, pre-sales

Back to Realize LIVE content library

Seznamte se s přednášejícím

HCL Technologies Ltd.

Nikhil Joshi

Enterprise architect

Související zdroje informací

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle
Video

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Projděte si software pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X nabízený jako služba (Saas PLM), který se jednoduše používá a ke kterému se snadno přistupuje.