本次网络研讨会将介绍:
<h2>胸主动脉瘤的风险</h2><p>胸主动脉瘤 (TAA) 是一种危及生命的健康疾病,如果主动脉壁破裂,可能导致死亡。TAA 可以通过植入胸腔支架移植物和微创胸主动脉内修复术 (TEVAR) 来治疗。支架移植物的主要功能是闭塞动脉瘤,使患病的主动脉壁免受生理血压的影响,从而防止动脉瘤生长和潜在破裂。动脉瘤闭塞术是通过使支架移植物在动脉瘤上方和下方形成“密封”来实现的。因此,为了获得成功的 TEVAR 结果,防止支架移植物周围的渗漏(由于缺乏“密封”)对于阻止动脉瘤生长和防止破裂至关重要。</p><h2> CFD 提供了关于支架血流的重要见解</h2><p>确定支架周围进入动脉瘤的渗漏流量是评估已置入支架移植物血流动力学性能的直接有效方法。在临床上,这些渗漏流量的测量具有挑战性,但计算上并非如此。这突出了仿真最强大的方面之一,即量化目标特征的能力,这在体内甚至台架测试中都很难。在支架流动的情况下,CFD(计算流体动力学)仿真可以提供基本的见解。</p><h2>在放置支架之前了解结果</h2><p>Thornton Tomasetti 是一家总部位于美国的科学和工程咨询公司,它创建了两个 CFD 模型来演示支架移植物如何允许血液渗漏到动脉瘤,以及正确置入的支架移植物如何密封渗漏。这些 CFD 模型的流体域是从先前完成的有限元分析 (FEA) 中提取的,该分析将支架移植物虚拟置入代表患者的虚拟解剖结构中。</p>

项目工程师

副总裁兼硅谷办公室总监

产品组合开发主管