设计工程师身兼产品设计和工程性能双重责任。设计产品时就能知道产品未来的性能如何,不是更加两全其美吗?设计工程师也需要进行仿真!
如果您之前尝试过使用仿真,可能会觉得仿真工具太过复杂,难以使用,并且每种要运行的分析类型都有太多独立、相互脱节的工具。如果能在自己常用的设计环境中直接使用或无缝集成业界认可的仿真工具,岂不锦上添花?
观看本场网络研讨会,了解 CATIA V5 集成的计算流体力学 (CFD)、结构分析等仿真技术示例。您将有机会了解如何迅速从设计进入仿真,然后再返回设计,这样就能快速获得满足各项性能要求的设计。
Simcenter 是行业领先的仿真和测试解决方案产品组合,其中包括专门用于 CAE 的多种工具,涵盖多种物理场仿真域,例如结构、振动、流体流动、运动等等。Simcenter 中的 CAE 解决方案通过紧密的 CAD 与 CAE 集成,能够扩展以满足设计工程师以及分析专家的需求,从而缩短复杂仿真建模时间,以便获得更多时间进行结果评估。

Simcenter 3D 售前专家

Technical Manager, Simcenter FLOEFD

Pre-sales Specialist Simcenter 3D