点播式网络研讨会

使用 CFD 室内环境建模功能延长药物成分保存期

预计观看时长:41 分钟

分享

员工置身于药品冷库中
员工置身于药品冷库中

合适的医药存储条件对于制造商和零售商之间的医药产品供应链批发商而言至关重要。计算流体力学 (CFD) 能够在医药仓储设施的室内温度映射验证中发掘未开发的潜能,因为这些都受到严苛的政府法规要求影响,而这些要求往往只能通过耗时且成本高昂的现场测量实现。

参加本次网络研讨会,详细了解面向医药存储的 CFD 环境建模。

药品仓库要求

在丹麦构建这样一家药品仓库的过程中,Aerotak 公司采用 Simcenter CFD 解决方案助力映射整个仓库的温度。

在 Simcenter STAR-CCM+ 中设置 CFD 模型并参照仓库空置时测量的温度进行验证。CFD 模型能够在高度分层的室内环境中捕获气流和温度分布,使其在测量值的 8% 范围内。验证过的模型用来预测整个仓库在存储状态下的温度分布,识别对于药品保存期至关重要的局部冷区和热区。

CFD 室内环境建模功能的价值所在

比较空置和使用状态下的仓库预测值发现,使用状态下的仓库空气流通明显减少,导致仓库靠近地板的地方温度较低。根据使用状态下的仓库数值和报告发现,提议的通风系统符合法定准则并且最终由相关机构审批通过;相比传统实验方法,客户节省了大量时间和成本。

计算流体力学在室内环境建模中的作用

立即注册参加以进一步了解:

  • CFD 赋能的温度映射价值
  • 如何采用计算流体力学在室内环境建模中的典范做法
  • 不同行业案例

主讲嘉宾

Aerotak

托马斯·菲尔霍尔姆 (Thomas Filholm)

合作伙伴管理和高级流体力学专家

Aerotak

弗雷德里克·扎菲里亚迪斯 (Frederik Zafiryadis)

流体力学专家

Siemens Digital Industries Software

克里斯托弗·万纳 (Christofer Wanner)

产品组合开发主管

相关资源