点播式网络研讨会

通过经济高效的 PCB 组装加速电子制造

预计观看时长:60 分钟

分享

了解数字化如何通过经济高效的 PCB 组装加速电子制造

PCB 组装约占制造电子产品总成本的 25%,使其成为仅次于材料的第二大因素。计算 PCB 生产和 PCB 组装成本可能是一个令人头疼的问题,因为制造环境差异很大,成本可能受到许多相互依赖的因素影响。机器类型和型号、劳动力费率和整体性能的大幅波动只是可能导致预期成本和实际成本出现差异的一小部分因素。

简化 PCB 组装成本计算

大多数制造商避免在 PCB 生产中运用数字化技术,他们使用高度手动的基于 Excel 的计算表,这些计算表需由专家填写,这些专家必须对公司制造工艺的各个方面有着深入的了解。这占用了宝贵的工程资源,并使任务与报价团队脱节。

克服 PCB 组装报价过程中的挑战

本次网络研讨会将介绍如何使用数字化工具创建真正集成的 PCB 生产成本计算,该计算可与材料和项目报价任务完全集成。您还将有机会大致了解一家中型 EMS 公司如何在资源有限的情况下面临类似挑战,从而缩短其 RFQ 响应时间以提高其“制胜率”。

通过无缝 PCB 组装数据集成来提高效率

要点总结

  • 找出阻碍电子制造商 PCB 组装报价过程的因素
  • 了解其他企业如何通过有效使用数字化工具加快其 PCB 生产过程
  • 深入了解如何充分利用现有数据源,如 CAD、MES、机器配置和规划结果,以加快 PCB 生产成本核算流程,使其更准确,从而获得竞争优势