重型装备企业已经在努力应对产品的变化和复杂性。当依赖基于文档的系统时,集成问题可能会消耗 30-70% 的计划进度和资源时间。这会导致产品开发过程出现拥堵。
要克服这些瓶颈,需要从不可扩展的“规范-设计-构建”方法转变为“集成然后构建”过程。每个产品从一开始就应该具有为系统开发和决策提供基础和骨干的概念。
收听此网络研讨会,了解集成式系统工程和需求的价值,以及这种方法如何使开发过程更加顺畅,从而实现持续的系统集成。
您将了解到:
重型装备制造团队可以通过采用 MBSE 方法更高效地设计复杂的机器并降低风险。立即注册,开始自己的 MBSE 之旅。

重型装备行业主管
亨德里克·朗格 (Hendrik Lange) 是 Siemens Digital Industries Software 公司重型装备行业的行业负责人。亨德里克专注于推动该行业的 DI SW 战略方向。这包括进军市场活动和重型装备特定解决方案定义,以为我们的客户提供价值。
在此之前,亨德里克曾担任汽车和运输行业的全球解决方案总监,负责欧洲、中东和非洲地区的汽车行业营销,并在德国的售前、售后和商业咨询部门担任过不同的职务。
在 1999 年加入西门子之前,亨德里克曾在德国和北卡罗来纳州夏洛特的 EDS 工作。他持有机械工程硕士学位。

系统工程推广人员
马克·桑普森是一名系统工程推广人员,负责将系统工程和需求集成到西门子工业软件业务解决方案中。在杨百翰大学获得计算机工程学士学位和南加州大学系统工程硕士学位后,马克在一家成功的初创公司德州仪器 (TI) 开始了他的职业生涯,并最终以 30 年的经验在各种行业和知名品牌中应用系统工程流程、方法和工具——高科技、汽车、国防、航空航天、医疗器械、消费品等,同时在业余时间在 SMU 教授研究生 SE 课程。马克是 INCOSE 的 MBSE 计划主席和技术委员会成员,负责监督将系统工程 (SE) 扩展/转换为基于模型的学科,包括数据交换 (ISO STEP)、系统建模标准 (SysML)、流行的国际 MBSE 研讨会、MBSE Wiki、SE 工具数据库 (SETDB) 方面的工作。