点播式网络研讨会

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

预估观看时长:44 分钟

分享

集成式 CAE 工作流程

如今,船舶需要满足一系列日益苛刻的性能要求,这需要一种新的设计方法。以数字化为支柱的集成式多学科分析是关键所在。观看此点播式网络研讨会,了解如何通过在整个流程中集成计算机辅助工程(CAE)来获得竞争优势。


我们将以快速搜救船为例,演示如何在集成式数字框架内通过仿真:

  • 使用喷水推进器设计理想船舶推进系统
  • 在虚拟波浪池中验证其性能
  • 评估船舶的结构完整性
  • 评估乘员安全。

获取有关如何利用集成式船舶设计流程的详细知识

本次网络研讨会将介绍西门子 Teamcenter Share 如何帮助您在云中就设计和工程项目进行协作。了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。研讨会讲解如何将压力载荷从我们的 CFD 仿真无缝转移到我们的有限元分析 (FEA) 仿真,以进行结构完整性评估。了解如何使用自动化设计探索来实现理想船体结构,以及如何使用仿真来评估乘员安全。所有这些都在一个完全集成的环境中进行。

与外部合作伙伴轻松协作

设计船舶通常需要与外部合作伙伴密切合作,以安全快速的方式共享数据非常重要。观看本次网络研讨会,了解包括外部协作在内的仿真如何帮助您进行创新,实现理想船舶设计。

其他讲解内容:

本次网络研讨会将涉及以下主题:

  • 在云中对设计和工程项目进行协同
  • 船舶推进系统仿真
  • 使用 FMU 将自推进系统 CFD 仿真与推进系统模型相结合
  • 在有限元分析模型上无缝使用 CFD 的压力载荷来评估结构完整性
  • 使用自动化设计探索找到理想船体结构
  • 评估乘员安全

观看此点播网络研讨会,详细了解使用集成式船舶设计流程的价值。

主讲嘉宾简介

Siemens Digital Industries Software

Emile Arens

Senior Application Engineer