点播式网络研讨会

在电子设计早期发现冲击和振动测试的优势

预计观看时长:53 分钟

分享

一个人在做完冲击和振动测试后从地面拾起手机的图片

消费者期望现代电子能够提供更多功能,同时还能承受跌落和振动。虽然散热和温度问题是电子故障的重要来源,但振动疲劳占电子设备故障的 22%(根据 BCC 研究)。

在设计稳健的产品性能时,如何确保产品内部的灵敏电子能够经受住常规使用或我们所说的操作振动?如何在生产前虚拟式验证设计优化、提高质量并预测更高效且更快速的开发过程?

观看本次网络研讨会,了解如何结合仿真和测试,提高仿真保真度、削减开发时间和成本,并通过第一个最终原型的验证。

如何获取真实的冲击和振动测试作为仿真或加速振动测试的参考信息

进行真实的冲击和振动测试对获得仿真的参考信息很有帮助。在设备或产品生命周期中会发生哪些事件以及发生的频率。您可以使用传感器测量振动场景,并收集数据以用作仿真或振动测试的参考信息。

通过在电子设计早期预测冲击和振动测试的结构性能来加速创新

在开发生命周期的早期阶段,通过测试和仿真的结合洞察,确保电子组件和系统的结构完整性。测试和仿真工程师应该在整个开发过程中协同工作。

使用电子振动测试和仿真软件减少返工和上市时间

缺乏全面的仿真和测试可能会导致成本更高的返工,并大大延迟上市时间。孤立的 ECAD 和 MCAD 学科阻碍了产品开发过程。先进的仿真功能已经无法满足需求。为了缩短产品上市时间并减少产品返工,公司需要增强从编创系统到仿真以及最终物理测试的连接,从而实现完整的数字主线。

使用仿真和测试软件设计具有良好跌落测试性能的稳健电子产品

仿真和测试软件可以彻底研究电子器件中跌落和振动引起的应力。仿真和测试软件在制造前就让人底气十足,设计对于预期应用来说足够稳健,并且产品不会过早失效。

主讲嘉宾

Siemens Digital Industries Software

弗兰克·德梅斯梅克 (Frank Demesmaeker)

机械工业测试业务开发经理

弗兰克·德梅斯梅克于 1994 年毕业于比利时鲁汶大学土木工程专业,之后就职于 LMS 国际(现已成为西门子的一员),负责比荷卢地区的客户技术支持工作。多年来,他通过全球的客户服务经历,从技术、商业和营销的角度,在噪声和振动领域积累了深厚的知识储备和丰富的实践经验。弗兰克目前正在致力于将测试应用推广到能源、医疗、消费品、船舶、教育机构以及更广泛的机械市场。

Siemens Digital Industries Software

奥里维尔·塔赫尼 (Oliver Taheny) 博士

Simcenter 3D 业务开发经理

奥里维尔·塔赫尼 (Oliver Taheny) 是机械团队中电子、涡轮机械和医疗行业的 Simcenter 3D 业务开发经理。自 2017 年以来,他一直在西门子工作,担任 STS 产品组合开发主管,然后于 2022 年加入业务开发团队。他在燃气轮机行业和电信行业的热管理领域拥有近 10 年的行业经验。他取得了爱尔兰利默里克大学机械工程博士学位。