点播式网络研讨会

加快制药行业上市速度

预估观看时长:42 分钟

分享

在制药行业从业的女性

制药行业内一直在不断推动创新和加快上市速度,以期能够开发全新工艺、提高现有工艺效率,并迅速从实验室规模扩展到示范和商业化生产规模。在调整工艺规模时,多数企业一般要采用中等规模,但这可能无法与实验室规模的工艺或预想的商业规模的设备保持完全一致。

制药建模

为了设计出具有时间和成本效益的理想生产工艺,世界各地的制药团队都在使用创新方法来充分利用计算机辅助工程 (CAE)。扩大工艺规模的关键在于定义运行参数的作用并深入了解其影响。需要考虑用于开发工艺的工艺设备有哪些局限。这就是实施计算流体力学 (CFD) 和离散单元法 (DEM) 在制药建模中发挥重要作用的地方。

制药行业的工艺设计

工艺创新中心 (CPI) 选择以此确定在工艺和设备设计中需要重点关注的领域,由此更快地实现向商业化生产规模的过渡。

在本场网络研讨会中,来自 CPI 的克里斯蒂·波特 (Kristi Potter) 和亚历克斯·史密斯 (Alex Smith) 将介绍与颗粒粉末流动及使用 CFD 仿真进行软测量建模相关的两个用例。这两个用例都证明了建模可用于发现和改进制药工艺设备以及其他各行各业所使用的工艺设备中存在的局限。

了解 CFD 仿真和离散元建模功能如何帮助企业在实际制造前验证新设计是否合适。

制药工艺工程

部分影响扩大工艺规模的因素以及有助于了解工艺设备中固有局限的建模方法包括:

  • 设备几何扩展的主要考虑因素
  • 工艺设备几何对粉末流动的影响
  • 用于在设备仿真中模拟复杂运动的网格划分技术
  • 利用仿真运算实现任务自动化
  • 在试验台中识别意外实验结果的来源

注册观看本场网络研讨会,透过实际用例了解实施 DEM 方法可实现的价值和达成的结果。

主讲嘉宾

CPI - 工艺创新中心

克里斯蒂·波特 (Alex Smith)

工艺安全与工程主管

CPI - 工艺创新中心

亚历克斯·史密斯 (Kristi Potter)

工艺工程师

Siemens Digital Industries

格伦·朗威尔 (Glenn Longwell)

产品组合开发主管

Glenn Longwell is responsible for the implementation of the physics based simulation portfolio (Simcenter) in the Pharmaceutical and CPG markets in the U.S. With a BS in Chemical Engineering, Glenn has over 37+ years in the Computer Aided Engineering (CAE) space helping companies implement and gain value from simulation.

相关资源

加速探索更出色的设计:探索化学加工行业中的多学科仿真与设计
White Paper

加速探索更出色的设计:探索化学加工行业中的多学科仿真与设计

阅读本专题报告,了解化学加工行业中的公司如何通过部署 CFD 仿真来预测流程性能、优化能源和工艺效率、减少下脚料和废料,以及对次优工艺进行故障排除。

使用 CFD 开发用于分析热反应堆性能的框架
White Paper

使用 CFD 开发用于分析热反应堆性能的框架

Porter McGuffie 使用 Simcenter STAR-CCM+ 开发能够利用 CFD 来分析热反应堆性能的框架