据 Gartner 研究,“到 2024 年,超过 65% 的应用程序开发活动都将通过低代码应用程序开发完成”;并且“75% 的大型企业将至少使用四种低代码开发工具进行 IT 应用程序开发和公民开发活动”。
但到底什么是“低代码”?它与船舶行业有什么关联?
观看我们的网络研讨会,了解西门子低代码应用程序开发平台 Siemens Low-Code 以及如何构建定制化应用程序,从而满足船舶行业的特定业务需求。
云原生应用程序构建于多功能一体化平台。这些应用程序可以配置并捕获
那些能够迅速、轻松定制以满足具体企业需求的行业典范做法。
我们的客户数据表明,船舶行业云原生应用程序解决方案部署的速度提高 10 倍,
所用资源减少 70%。
观看有关使用云原生应用程序进行船舶管理的简短演示。
运用快速应用程序开发模式的行业包括制造、生命科学、能源和船舶。
这些可配置的应用程序模板通过 Siemens Low-Code 平台构建,并且以
集成方式捕获所有企业数据。
用户还可以使用平台中的行业典范来了解并优化当前流程。
将快速应用程序开发模式运用到船舶企业以彻底优化流程并继续发展为
面向未来的数字化生态系统;有关详情,敬请观看此低代码解决方案演示。
可以通过低代码解决方案轻松执行船舶管理服务。通过集成式企业数据与
行业典范做法的组合简化业务流程。
本演示中包含船舶管理服务的现场展示,譬如倾斜测试准备和船舶问题管理。
智能仓储、预测性维护和能量管理之类日常流程通过低代码解决方案都可以
在更短时间内更加高效地执行。

行业营销主管
德博拉起初担任控制系统工程师,后来转行加入市场营销。她在软件行业有着超过 11 年的工作经验;过去五年重点研究船舶行业。德博拉热衷于数字化新兴技术及其转变人类生活的潜能。

首席技术官
杰思罗具有计算机科学和经济学方面的教育背景,在 IT 行业已有超过 12 年的工作经验。作为 TimeSeries 的首席技术官,杰思罗负责带领创新团队开发解决方案模板并在整个企业范围内启动快速应用程序开发。他认为,必须采用变革性技术来创建高质量应用程序,从而打造有形的商业价值。