如今,即使工程工作组具有 CAD 数据管理功能,它也不一定是能够满足业务需求的理想产品数据管理 (PDM) 策略。公司可能需要在内部,甚至是与外部客户和供应商进行协同并共享数据。
理想产品数据管理 (PDM) 策略就是将不同应用程序和位置的设计数据集中到一个单独、安全的系统中,使得企业中的每个人都能轻松查找和重用数据,包括 CAD 和非 CAD 用户。无需浪费宝贵的工程时间来搜索数据,而是集中关注现有设计的重用和优化,从而降低成本并带来更好的产品创新。
观看本次网络研讨会,了解更多精彩内容。
您可能以为自己需要在 PDM 和 PLM 之间作出取舍,但我们的方法是提供一种软件解决方案,就可随着业务发展而不断完善。Teamcenter 是一种可调整的现代化产品生命周期管理 (PLM) 软件套装,能够内部部署或作为服务部署,以转变日常业务模式。
您可以从灵活的部署方案(内部部署、云和 SaaS)中进行选择,从而缩短价值实现时间并降低拥有成本。如果想要快速上手运行,可使用 Teamcenter X 这一 Teamcenter 部署选项,其中包括您所需的从 PDM 扩展到 PLM 的所有基本功能。采用 Teamcenter X,您一定可以根据典范做法和随开即用的云端交付方式立即实现 PDM 的所有优势。第一步就是控制产品设计和数据。通过 30 天免费试用版 亲自体验 Teamcenter X。
观看本次网络研讨会,了解有关 Teamcenter PLM 解决方案的更多精彩内容。
Siemens Teamcenter X 是出类拔萃的 PLM 解决方案,能够随着公司从中小型企业 (SMB) 发展为大型企业。业务当先!西门子将为您的管理与发展保驾护航!
Siemens Teamcenter X PLM 采用订阅或 SaaS 模式,安全地托管于云端。因此,无论团队位于何处或者采用何种设备,所有团队成员都可以实时协同。我们将其称之为“随开即用”。
Teamcenter X 提供的工具能够满足您当前和未来的创新和业务目标。从 PDM 基础开始扩展到 PLM。
云端 PLM 具备众多优点和优势。以下只列举其中几项
Lifecycle Insights 公司认为,“SaaS PLM 解决方案可提供快速访问以满足即时需求,同时仅需要少量甚至无需 IT 支持。这些解决方案提供了一条加速通道,助力如今的企业构建所需的功能。”
观看本次网络研讨会,了解有关云端和 SaaS PLM 的更多精彩内容。
了解初创企业以及各种规模的企业如何利用 PLM 实现竞争优势。Classified Cycling 是一家高性能自行车产品的初创公司,该公司选择使用由西门子运维的云端 PLM。了解 Teamcenter X 如何支持 Classified Cycling 通过独特且高度创新的换挡系统来提升骑行体验。
“借助 Teamcenter X 在单一、成熟的 PLM 系统中高效管理我们的 CAD 设计是我们的第一要务,我们也领悟到了 PLM 能够在我们准备就绪后一同成长。”Classified Cycling 欣赏云端 PLM 能够随时随地轻松访问的特性。“对产品数据和流程的安全云访问对我们的业务至关重要,可确保协同,并帮助我们的团队迅速走向更快的创新之路。”
观看本次网络研讨会,了解有关 Classified Cycling 如何使用 PLM 发展自身业务的更多精彩内容。
借助 Teamcenter X 制造应用程序,您可以迅速满足整个数字化企业中的多种制造需求。此应用程序可以确保制造信息的连续性以及企业内部和外部主要利益相关者的知识重用,从而为规划、设计和仿真过程提供支持。
Teamcenter X 制造应用程序的初始版本支持白车身定制解决方案,能够使用装配生产线规划、工艺仿真、夹具规划、生产线设计和 Teamcenter 制造之类制造应用程序。其他行业定制解决方案只能望其项背。
观看本次网络研讨会,了解有关 Teamcenter X 制造应用程序的更多精彩内容。