动态环境测试在各个行业中都发挥着关键作用,尤其是在恶劣条件可能对系统功能构成风险的太空应用中。鉴定测试对于评估系统承受工作环境和确保其生存能力至关重要。为了满足对省时测试程序和精确复制工作条件的需求,环境测试技术不断进步。
测试硬件和控制振动软件的最新突破为采用多输入多输出 (MIMO) 振动控制方法铺平了道路。这种方法提供了一种优雅而有效的解决方案,可以复制测试物品的真实结构响应,使工程师能够更有效地进行振动测试。
在本次网络研讨会期间,行业专家将探索动态环境测试的前沿解决方案,并解释如何降低设计验证生产周期的成本,同时准确、真实地复制动态振动和冲击环境。
本次网络研讨会涵盖以下主题:
请注意,网络研讨会的点播版本中不提供由 SOPEMEA 提供的“用于地震鉴定的 MIMO 冲击测试”会议。

Simcenter 高级业务开发经理
穆斯塔法在业务开发和产品管理方面拥有超过 25 年的经验,主要集中在船舶、航空航天和国防工业。
穆斯塔法的专长在于推动增长、培养客户关系和提供创新解决方案以满足行业特定需求。

环境测试实验室的机械技术经理
Lisbeth is an experienced vibration testing expert. With more than 18 years of experience, she has managed a team of technicians and engineers, conducting tests on over 500 pieces of equipment annually. These tests cover various industries and range from small to large-scale equipment.
Since 2023, Lisbeth's focus has been on providing support in specification writing, test monitoring, scheduling, compliance and optimizing efficiency for SOPEMEA and its customers.