webinar na żądanie

Efficient aircraft certification

Avoid issues that delay aircraft certification.

Orientacyjny czas oglądania: 60 minut(y)

Udostępnij

An airplane flies up and to the right with clouds and bright sun in the background

According to Lifecycle Insights’ Verification Management in Aerospace and Defense study, 56% of programs experience significant disruption to the schedule or cost weekly or more frequently. Findings from the same study show that 42% reduce program investments due to delays in the aircraft certification schedule. Many accept this as a way of life in the industry, but some companies execute programs far more efficiently, avoiding disruption and delivering on time.

Watch this webinar with Aviation Week to learn how to avoid issues that delay aircraft certification.

Common issues that delay aircraft certification

Because aircraft are such complex products, there are a number of issues that can derail aircraft certification and cause delays and cost increases. These include disjointed data systems, design changes, barriers with virtual testing, and the cost of building and maintaining physical test assets. Each of these issues is discussed thoroughly in the webinar.

Speed up aircraft certification

One way to speed up aircraft certification is to unite all program data in a single source of truth. Watch the webinar to learn more about how a single source of truth can help manage risk and avoid the issues listed above.

Topics covered in the webinar include:

  • Causes of costly delays in achieving compliance
  • How design changes impact your program schedule
  • What you can do to minimize schedule disruptions and late changes
  • Tips for ensuring an efficient approach to aircraft testing, verification and validation

Poznaj naszych ekspertów

Siemens Digital Industries Software

Todd Tuthill

Wiceprezes ds. strategii i marketingu dla branży lotniczej i obronnej

Todd Tuthill jest wiceprezesem ds. strategii i marketingu dla branży lotniczej i obronnej w firmie Siemens Digital Industries Software. Dołączył do firmy Siemens w czerwcu 2022 r. po ponad 30 latach pracy w branżach lotniczej i obronnej. Jego doświadczenie inżynieryjne obejmuje projektowanie systemów, inżynierię funkcjonalności i kierowanie programami, a także opracowanie silnej wizji transformacji cyfrowej. Todd piastował kierownicze stanowiska w firmach McDonnell Douglas / Boeing, Moog, Raytheon i Siemens. Zajmował się wszystkimi aspektami programów w branży lotniczej i obronnej, w tym projektowaniem, inżynierią systemów opartą na modelu, inżynierią oprogramowania, odchudzonym procesem rozwoju produktów, zarządzaniem dostawcami/partnerami oraz zarządzaniem programami. W nowej roli w firmie Siemens jest gorącym orędownikiem postępu transformacji cyfrowej w branży lotniczej i obronnej.

Lifecycle Insights

Chad Jackson

Główny analityk i CEO

Chad kieruje badaniami firmy i procesami merytorycznymi, przemawia na wydarzeniach branżowych i recenzuje nowe rozwiązania technologiczne. W ciągu swojej 25-letniej kariery zajmował się głównie zwiększaniem możliwości kadry kierowniczej generowania wartości z technologicznych inicjatyw inżynieryjnych w trakcie transformacji ukierunkowanej na inteligentne, połączone produkty.

Powiązane treści