온디맨드 웨비나

플러그형 IO 모듈의 열 성능 이해 – 테스트 및 시뮬레이션 접근 방식

예상 시청 시간: 60분

공유

전자 장치의 열 거동을 시뮬레이션하는 Simcenter 소프트웨어

데이터 속도 증가를 위해 내재된 열 비용과 함께 더 높은 컴퓨팅 성능을 필요로 하므로 열 관리가 보다 중요하고 까다로운 문제가 됩니다. 섭씨 온도가 중요한 기능별 네트워킹 하드웨어의 안정성에 영향을 미치고 다양한 솔루션의 실행 가능성에 영향을 미치는 경우 팀은 예측 엔지니어링 기술을 통해 설계를 최적화해야 합니다.

기존에 팀은 간단한 열전대 데이터를 사용하여 플러그형 IO와 방열판 사이의 열 접촉 저항과 같은 열 시뮬레이션에 사용되는 매개 변수를 추정했습니다. 오늘날 더 높은 전력 모듈로 인해 유용할 수 있는 수익이 더욱 제한되면서 이 접근 방식은 비효율성, 부정확성 및 반복 가능성 부재를 초래합니다.

이 웨비나를 시청하여 과도 열 분석에 대해 알아보십시오.

열 과도 테스트를 사용하여 열 특성을 더 잘 파악할 수 있습니다.

열 접촉 저항을 정확하게 예측하고 열 과도 테스트 및 구조 기능을 사용하여 열 특성에 대해 보다 정확하게 파악합니다. Molex가 테스트 및 시뮬레이션 접근 방식을 사용하여 열 시뮬레이션 모델을 보정하기 위한 입력을 제공함으로써 최대 99%의 정확도로 실제 애플리케이션을 반영하는 방법을 알아보십시오.

핵심 사항은 다음과 같습니다.

  • 플러그형 IO의 산업용 사례 예제
  • 최신 활성 광 케이블(AOC)에서 열 관리를 수행하는 방법
  • Molex의 드롭다운 방열판 기술을 통해 더 나은 열 성능을 달성하는 방법
  • 플러그형 IO 구성 요소를 열적으로 특성화하는 방법
  • 알 수 없는 열 매개변수를 도출하고 시뮬레이션 모델을 보정하는 방법

전자 제품 설계에서 열 분석의 중요성

전도 경로를 파악하여 정확하게 모델링하는 것은 전자 제품 설계에서 매우 중요합니다. 열전대 또는 적외선(IR) 카메라를 사용한 기존 열 분석의 한계로 인해 열 특성이 항상 정확하거나 일관되게 캡처되는 것은 아닙니다. 온도는 신뢰도에 직접적인 영향을 미치므로 정확한 측정을 확보하는 것은 전자 장치의 높은 신뢰도를 확보하는 데 매우 중요합니다.

시뮬레이션 기반 접근 방식의 이점에 대해 알아보십시오.

  • 탁월한 상관관계, POC와의 99% 상관관계
  • 이전에 측정할 수 없는/근사치 매개변수를 정량화 하기 위한 측정된/과학적 접근 방식
  • 열 근본 원인 분석 개선을 위한 전도 경로의 가시성 향상
  • 품질 문제를 신속하게 디버깅하여 문제 영역을 정확하게 파악

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Andras Vass-Varnai

전자 및 반도체 부문 포트폴리오 개발 담당 이사

Andras Vass-Varnai는 부다페스트 기술경제대학교에서 전기공학 석사 및 박사 학위를 취득했습니다. 그는 2007년 Mentor Graphics의 MicReD 그룹에서 애플리케이션 엔지니어로 전문 경력을 시작했습니다. Andras는 10년 넘게 제품 관리자로 일하면서 DynTIM 또는 Powertester 기기와 같은 개발 프로젝트를 지원했습니다. Andras는 Siemens에서 전자 및 반도체 시장의 포트폴리오 개발 임원으로 일하기 전에 한국 서울에서 근무하면서 아시아 비즈니스 활동을 지원했습니다. 그는 현재 일리노이주 시카고에서 근무하면서 미국 비즈니스 성장에 전념하고 있습니다. 그의 주요 관심 분야는 전기 시스템의 열 관리, 열 천이 테스트 및 모델링의 고급 응용, TIM 재료의 특성화 및 고전력 반도체 장치의 안정성 시험입니다.

Siemens Digital Industries Software

Joe Proulx

애플리케이션 엔지니어

Joe Proulx는 2005년부터 Siemens, Mentor Graphics Corporation 및 Flomerics에서 열 및 유체 흐름 분석을 전문으로 업계에서 열 엔지니어로 25년 이상의 경험을 쌓았습니다. 그는 전자 냉각 분석 분야에서 광범위한 전산 유체 역학(CFD) 경력을 쌓았으며 반도체의 열 특성화 및 신뢰도 평가를위한 열 과도 테스트 측정을 전문으로 10년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. Joe는 패키지 열 모델링 및 검증 주제에서 여러 개의 특허를 출원 중이며 전력 전자 신뢰도 및 열 시뮬레이션 주제에 대한 IEEE 및 SAE 컨퍼런스 논문을 제출하고 있습니다.

Molex

Hasan Ali

신제품 개발

Hasan Ali는 SMT 및 BiPass 커넥터 솔루션을 중점으로 Molex를 위한 차세대 IO(112G, 224G) 제품 개발을 주도하고 있습니다. 그는 하이퍼스케일러, OEM, ODM을 지원하고 속도와 용량을 효과적으로 증가하는 것과 관련된 전략적 고객 요구 사항을 충족합니다. Hasan의 경력으로는 산업 표준 지원, 전략적 비즈니스 및 제품 개발, 신기술의 신속한 채택 작업 등이 있습니다. 현재 직책을 맡기 전 Hasan은 112G 케이지, 커넥터 및 케이블 솔루션의 수석 열 설계자를 담당하는 열 엔지니어였습니다. 그는 열 설계 분야에서 여러 특허를 취득했으며 일리노이 대학교 어바나 섐페인에서 기계 공학 학사 학위를 받았습니다.

관련 자료