온디맨드 웨비나

현실적인 전기차 배터리 진동 테스트

예상 시청 시간: 62분

공유

왼쪽 이미지는 테스트 트랙을 달리는 전기차, 오른쪽 이미지는 정비소에서 작업 중인 전기차 배터리를 보여줍니다

전기화는 첨단 배터리 기반의 친환경 EV(전기차), HEV(하이브리드 전기차) 또는 PEV(플러그인 하이브리드 차량) 제조업체의 최우선 과제입니다. 그러나 이러한 혁신적인 차량으로 인해 특히 배터리 안정성의 불확실성이 높아지고 있습니다. 차량 통합 및 출시 전에 배터리를 검증하는 것은 차량 개발 주기에서 매우 중요합니다.

본 웨비나에서는 다음에 대해 알아봅니다.

  • 정의된 표준에 따른 배터리 검증
  • 현실적인 테스트 대상 생성
  • 전기차 배터리 진동 테스트 효율 향상

전기차 배터리 내구성 문제 해결

대부분의 최신 전기차는 크기와 출력이 비슷한 ICE(내연 기관) 자동차보다 20~30% 더 무게가 나갑니다. 조작 하중이 높을수록 에너지 소비가 증가하고 주행 거리가 짧아지며 도로 하중에 부담을 가합니다. 전기차 배터리는 전체 차량 무게의 약 1/3을 차지하므로 질량 분포 및 내구성 문제가 발생합니다. Siemens 전기차 배터리 진동 테스트를 통해 OEM 및 공급업체는 내구성 문제를 예측하고 해결할 수 있습니다.

배터리 진동 테스트로 테스트 및 데이터 처리 시간 단축

OEM은 복잡한 공급망으로 인해 배터리 제조업체가 차량 구현 전에 배터리를 검증하여 촉박한 일정 내에 내구성, 편의성 및 NVH에 대한 성능 요구사항을 충족하도록 압박합니다. Siemens 테스트 솔루션은 데이터 수집 및 배터리 진동 테스트를 단일 하드웨어와 결합하여 테스트 및 데이터 포스트 프로세싱 시간을 크게 단축합니다.

안정적이고 완전한 진동 검증 테스트

테스트 및 검증 엔지니어가 배터리의 내구성과 안정성을 효율적으로 테스트해야 비용이 많이 드는 제품 리콜을 방지할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 실제 측정 및 테스트 프로필을 사용하여 안정적으로 배터리를 작동하므로 과잉 또는 과소 테스트 없이 테스트를 가속할 수 있습니다. 예를 들어, OEM은 FDS(피로 손상 스펙트럼)를 사용하여 잠재적 부품 공급업체의 검증 증거를 비교할 수 있으며, 자동차 공급업체는 다양한 OEM 테스트 요구사항을 분류하고 테스트 프로필을 표준화하며 FDS를 사용하여 다른 사양을 비교하고 단일 검증 테스트를 설계할 수 있습니다.

본 웨비나에 등록하여 진동 검증 테스트 솔루션을 통해 배터리 개발 및 검증을 강화하는 방법을 알아보십시오.

다양한 강도 및 내구성 솔루션

Simcenter 솔루션은 배터리 진동 테스트와 더불어 시뮬레이션 및 테스트를 통합하여 도로 하중 데이터 수집, 해석, 데이터 마이닝, 하중 예측, 응력, 피로 분석에서 무게, 강도 및 내구성 균형에 이르는 모든 설계 단계에서 더 가볍고 강력하며 내구성이 뛰어난 설계를 구현합니다.

강도 및 내구성 웨비나 시리즈를 확인하십시오.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Safak Has

비즈니스 개발 관리자 내구성 솔루션

Şafak Has는 터키 이스탄불에 위치한 Yildiz Technical University에서 기계 공학 학위를 취득하였으며 내구성 엔지니어링에 특화된 최고 수준의 전문가입니다. Ford Motor Company애서 승용차, 건설용 트럭 등 다양한 차량에 대한 폭넓은 테스트 경험을 쌓았습니다. Şafak은 Siemens에서 Simcenter 부문을 담당하며 전기차의 무거운 배터리 팩으로 인해 발생하는 문제를 해결하고 OEM 및 공급업체가 제품 성능과 내구성을 향상하도록 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.