온디맨드 웨비나

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Towards Physical Prototype

예상 소요 시간: 26분

공유

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model. Discussing the use-case of using HLS for fast prototyping of a purely hardware signal path model, with focus on the required adaptations since the model was initially developed without having HLS in mind. Furthermore the audience will understand the required refinement steps (e.g. quantization, handshake between modules, applying required constraints) needed to synthesize the optimized RTL. In conclusion they will present the ease of use and the value of the HLS methodology in an industrial project.

발표자 소개

Infineon Technologies AG

Ana Maria Plaisenanu

Firmware Staff Engineer

Ana Plaiseanu is a Firmware Engineer at Infineon Technologies Romania - Sense & Control Division, working mainly on firmware development and testing for Automotive ASIC products but with an interest also in behavioral modeling and testing for automotive sensors. Ana received her bachelor degree from Polyethnic University of Bucharest, specializing in microelectronics and has a 9 year experience as Software & Firmware Engineer in automotive product lines for pressure and magnetics sensors.

Coseda

Thomas Arnt

Application Engineering Manager

Thomas Arndt is an Application Manager at COSEDA Technologies, focusing on system level design and simulation solutions. He has over 20 years of experience in the chip design and the EDA industry. His particular areas of expertise are in the field of digital as well as analog system design, simulation and High-Level Synthesis. Prior to joining COSEDA, he was working at the Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, one of the largest research institutions in the field of design automation in Europe. He received his diploma in electrical engineering from the Technical University of Dresden.

관련 자료

Simcenter 3D 체험판
Trial

Simcenter 3D 체험판

Simcenter 3D는 오늘날 시장에서 가장 포괄적이고 완벽하게 통합된 CAE 솔루션으로, 시뮬레이션 효율성을 획기적으로 개선하여 복잡한 다분야 제품 엔지니어링 성능을 해결하기 위한 제품입니다.

Simcenter Testlab Neo 체험판
Trial

Simcenter Testlab Neo 체험판

이 무료 체험판에서 Simcenter Testlab Neo를 사용하면 얼마나 쉽게 테스트 데이터를 시각화하고 처리하여 인사이트를 얻을 수 있는지 알아보십시오.

온라인 설계 시뮬레이션
Trial

온라인 설계 시뮬레이션

• NX 설계 환경 내에서 직접 시뮬레이션하여 개발 시간을 단축하고 비용을 절감합니다. • 설계 중 구조, 열 및 모션 성능에 대한 제품 거동을 예측합니다. • 설계를 신속하게 반복하여 설계 변경이 제품 성능에 미치는 영향을 빠르게 파악합니다. • 간단한 예를 통해 NX로 매우 손쉽게 직접 시뮬레이션하는 방법을 알아봅니다.

통합 설계 및 시뮬레이션
Trial

통합 설계 및 시뮬레이션

• 다양한 분야의 데이터를 사용하여 정확한 디지털 트윈 생성 및 개발의 모든 단계에서 기계 성능 예측 • 단일 3D CAD 및 CAE 환경을 활용하여 고해상도 모델 생성 후 다양한 작동 조건에서 신속하게 기계 안정성 평가 • 강력한 시스템 시뮬레이션 플랫폼을 사용하여 복잡한 시스템에 맞게 컴포넌트를 정확하게 조정 • 최첨단 음향 시뮬레이션 기술을 사용하여 고객 요구사항 및 안전 규정 충족