지난 10년 동안 고전력 Si 및 SiC MOSFET과 Si IGBT는 전력 변환 시스템의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 이러한 구성 요소가 여러 산업 분야에서 전기화를 주도함에 따라 더 높은 전력 운영, 더 나은 효율성, 대부분의 경우 예측 가능한 높은 신뢰성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 온도는 안정적인 작동을 실행하기 위한 핵심 요소이기 때문에 이에 맞는 새로운 재료와 개선된 패키지 설계가 개발되고 있습니다. 양면 냉각 전원 모듈이 그 중 하나입니다.
본 웨비나에서는 열 천이 테스트와 전력 모듈의 접합 온도 및 열전도 경로를 특성화해야 하는 이유에 대해 알아봅니다. 또한 복잡한 전력 반도체 패키지 유형의 열 성능을 적절하게 테스트 및 시뮬레이션하는 방법도 함께 알아봅니다. 열 시뮬레이션 모델을 교정하는 방법을 알고 있으면 테스트 기반 데이터를 더 효과적으로 사용할 수 있습니다.
전력 반도체 설계, 패키징, 신뢰성 또는 품질 분야에서 일하거나 자동차, 항공 우주 또는 중장비 전기화와 같은 응용 분야에서 이러한 장치를 사용하는 경우 본 프레젠테이션은 양면 냉각 전력 모듈 특성화로 인한 문제를 해결하는 데 귀중한 인사이트를 제공합니다.
주요 사항

애플리케이션 엔지니어
Joe Proulx는 2005년부터 Siemens, Mentor Graphics Corporation 및 Flomerics에서 열 및 유체 흐름 분석을 전문으로 업계에서 열 엔지니어로 25년 이상의 경험을 쌓았습니다. 그는 전자 냉각 분석 분야에서 광범위한 전산 유체 역학(CFD) 경력을 쌓았으며 반도체의 열 특성화 및 신뢰도 평가를위한 열 과도 테스트 측정을 전문으로 10년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. Joe는 패키지 열 모델링 및 검증 주제에서 여러 개의 특허를 출원 중이며 전력 전자 신뢰도 및 열 시뮬레이션 주제에 대한 IEEE 및 SAE 컨퍼런스 논문을 제출하고 있습니다.