온디맨드 웨비나

데이터 센터의 에너지 효율성 및 지속성 강화

혁신과 시뮬레이션을 통해 보다 친환경적인 데이터 센터로 도약

예상 시청 시간: 55분

공유

효율적인 에너지 시스템과 지속성 솔루션을 갖춘 현대적인 데이터 센터의 이미지
최신 데이터 센터 계획은 에너지 효율적인 시스템과 PV 패널 및 기타 재생 가능한 전력원과 같은 지속 가능한 솔루션을 사용합니다.

클라우드 서비스, 에지 컴퓨팅, 사물 인터넷 및 기타 디지털 트랜스포메이션이 부상함에 따라 대기업은 빅 데이터 및 데이터 분석을 기반으로 운영의 효율성, 생산성, 보안 및 비용 효율성을 개선하고 있습니다. 데이터 센터는 물리적 인프라로, 여기에 수용된 서버 및 기타 장비를 통해 데이터를 저장하고 처리합니다.

지난 몇 년 동안 데이터 센터의 수는 매년 10~30%씩 증가하여 디지털 서비스에 대한 수요 증가와 방대한 양의 데이터를 저장 및 처리해야 하는 필요성을 충족하고 있습니다. 이러한 기하급수적인 증가세는 앞으로 계속될 것으로 예상됩니다.

현재 데이터 센터는 전 세계 전력 소비량의 2~3%를 차지하며, 가장 중요한 데이터 센터는 수천 대의 서버를 호스팅하고 연간 20~50MW의 전기를 소비하는데 이는37,000 가구가 사용할 수 있는 전력량에 해당합니다. 데이터센터 이해관계자들은 에너지 소비 증가에 직면하여 2030년까지 CO2 배출량을 50% 감축하는 것을 목표로 탄소 배출을 줄이기 위해 최신 디지털 기술을 채택해야 합니다.

데이터 센터 에너지 효율성의 중요성 확대

데이터 센터는 이러한 야심차고 측정 가능한 목표를 어떻게 실현할 수 있을까요? 신생 에너지 효율 기술을 적용하면 탄소 중립을 실현하는 과정에서 운영 비용과 생태 발자국을 대폭 줄일 수 있습니다.

시스템 시뮬레이션은 중요한 인사이트를 제시하는 기술의 하나로, 요구사항을 충족하는 최상의 구성을 식별하고, 하위 시스템 상호 작용을 정의하고, 동적 시나리오로 에너지 해석을 수행하고, 하드웨어를 물리적으로 커미셔닝하기 훨씬 전에 위험 없는 가상 커미셔닝을 실행합니다.

데이터 센터가 전 세계 전력 소비에 미치는 영향

데이터 센터에서 가장 많은 에너지를 소비하는 부분은 IT(정보 기술) 장비와 냉각 시스템입니다. 액체 냉각, 열 회수 시스템, 전력 공급의 일부 형태인 재생 에너지 및 DC(직류) 전력 분배와 같은 첨단 기술은 에너지 소비량을 줄일 수 있는 잠재적 선택지입니다.

에너지 효율성을 위한 시스템 시뮬레이션 활용

본 웨비나에서 시스템 시뮬레이션 및 기타 에너지 효율 기술을 사용하여 보다 효율적이고 지속 가능한 데이터 센터를 설계할 때의 이점을 알아보십시오. 본 웨비나에서 다음 적용 사례가 전반적으로 사용됩니다.

  • 최상의 액체 냉각 레이아웃을 정의하여 데이터 센터 캐비닛 랙의 냉각판 온도를 최하로 낮춥니다.
  • 기존 공랭식 데이터 센터의 전력 소비를 분석합니다.
  • PLC 컨트롤러를 조기에 확인 및 검증하여 다양한 주변 조건 및 IT 부하에 맞게 사용 가능한 냉각 전력을 조정합니다.
  • 친환경 에너지 가용성과 올바른 전력 믹스를 검증하여 탄소 중립 로드맵의 목표 범위를 달성합니다.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Francesca Furno

시스템 시뮬레이션 비즈니스 개발자

Francesca Furno has received her MSc Degree in Mechanical Engineering as well as her Ph.D Degree in Fluid Power from the Politecnico di Torino in Italy.

She furtherly moved to France to join Siemens in 2007 and today she is promoting Simcenter Systems solutions as engineering tool to drive innovative technologies. Francesca is supporting the Industrial Machinery market Worldwide in adopting digitalization.

관련 자료