온디맨드 웨비나

플랫폼 제너러티브 흐름으로 자동차 와이어 하네스의 복잡성 해결

제너러티브 설계를 사용하여 정확한 와이어 설계 생성

예상 시청 시간: 23분

공유

복잡한 전자 장치가 탑재된 최신 자동차 2016 Chevrolet Camaro의 이미지

오늘날 자동차에 탑재되는 전자 장치가 늘어나면서 기존 설계 방식으로는 확장된 E/E 시스템 복잡성에 대한 요구사항을 충족하지 못할 수도 있습니다. 기존의 와이어 회로도 생성 방식은 시간을 많이 소모하고 오류가 발생하기 쉽기 때문입니다. 미래에 대비하려면 자동차 제조업체와 공급업체는 제너러티브 접근 방식을 고려해야 합니다. 제너러티브 설계를 통해 엔지니어는 설계 구속조건을 충족하면서 신제품을 빠르게 개발할 수 있습니다.

본 웨비나를 통해 플랫폼 제너러티브 흐름으로 자동차 와이어 하네스의 복잡성을 해결하고, 비용을 절감하며 출시 시간을 단축하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

플랫폼 제너러티브 설계 도구를 활용하여 설계 시간 및 비용 절감

기존의 와이어 회로도 생성 방식은 시간을 많이 소모하고 사용자 의존도가 큽니다. 기업이 자동차 제품의 출시를 앞당겨야 하는 압박이 증가함에 따라 이제 제너러티브 설계 도구를 사용하는 것은 제품 개발의 필수 요소로 자리매김했습니다. 플랫폼 제너러티브 설계 도구는 플랫폼 수준에서 구성할 수 있도록 정확한 와이어 설계를 자동으로 생성하여 시간과 비용을 절감하면서 설계를 최적화하는 메커니즘을 제공합니다.

설계 라이프사이클을 가속화하고 제품 품질을 향상시키는 제너러티브 설계

와이어 회로도 설계는 차량 토폴로지와 복잡성에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 하므로, 기업들이 기존의 자동차 설계 흐름에서 벗어나려 시도하고 있습니다. 오늘날에는 제너러티브 설계 도구를 사용하여 플랫폼 수준에서 허용되는 모든 구성에 대한 정확한 와이어 설계를 자동으로 생성할 수 있습니다.

이 플랫폼 제너러티브 흐름은 '처음부터 올바른' 설계 접근 방식을 지원하며, 다음과 같은 이점도 제공합니다.

  • 강력한 자동화와 직관적인 사용자 인터페이스를 통한 설계 프로세스 간소화
  • 업계 최고의 제품 개발을 지원하여 경쟁 우위 확보
  • 올바른 구성과 완전히 최적화된 설계를 제공하여 출시 시간 및 비용 절감

시장 출시 시간 단축 및 와이어 하네스 개발 프로세스 간소화

와이어 하네스의 복잡성으로 인해 기존의 와이어 하네스 제조 엔지니어링 방식은 한계에 직면했습니다. 동시에 요구사항이 자주 변경되고 출시 목표가 앞당겨짐에 따라 설계자의 업무 부담 역시 크게 증가하고 있습니다. 이것이 바로 하네스 제조업체에게 디지털화가 중요한 이유입니다. Siemens Capital은 빠르게 변화하는 자동차 산업에서 생존할 수 있는 디지털 도구를 제공합니다. 하네스 제조업체는 플랫폼 제너러티브 흐름을 활용하여 설계 라이프사이클을 간소화하여 혁신적인 솔루션에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Erica Van Berkum

Capital Electrical Distribution 수석 제품 관리자

Erica는 와이어 하네스의 설계 및 전기 컴포넌트 구현에서 소프트웨어 배포에 이르기까지 자동차 산업 분야에서 20년 이상 다양한 경력을 쌓아 왔습니다. Erica는 E/E 시스템 개발을 위한 Capital Electrical 설계 도구의 전략과 로드맵을 담당하고 있습니다.

Siemens Digital Industries Software

Stefan Fischer

Senior Product Manager

Stefan은 자동차 산업에서 20년 이상 경력을 쌓아 왔으며 2005년부터 Capital의 포트폴리오 관련 업무를 담당하고 있습니다. 그는 Yazaki Europe Limited에서 생산 분야 Capital Generative 배포 책임, 도구 및 방법 분야 리드 엔지니어, 고급 엔지니어링 엔지니어, 시스템 엔지니어, OEM 플랜트 상주 엔지니어(생산 지원), 라우팅 엔지니어 등의 직책을 역임했습니다.

관련 자료