복잡한 E/E 시스템은 점점 더 중요해지고 있으며 새로운 차량 기능을 제공하는 기계적 접근 방식을 바꾸고 있습니다. 특히 AV(자율주행차) 개발에는 증가하는 복잡성을 해결하고 경쟁력을 유지하기 위한 강력한 통합 E/E 시스템 개발 도구가 필요합니다. 본 웨비나에서 자율주행차를 위한 Siemens E/E 시스템 개발을 통해 복잡성을 경쟁 우위로 전환하는 방법에 대해 알아보십시오.
자율 주행 혁신 경쟁이 시작되었습니다. 기업이 경쟁 우위를 확보하려면 자율주행차 개발의 모든 측면과 정교한 E/E 시스템을 통합할 수 있는 포괄적 모델 기반 접근 방식을 통해 빠르고 유연하게 대응해야 합니다. Siemens는 자동차 제조업체가 이 복잡한 기술로 인한 과제를 해결할 수 있도록 아키텍처 정의에서 전기 시스템 설계, 하드웨어 통합 및 소프트웨어 엔지니어링에 이르기까지 모든 중요한 기술 분야에 대한 완전한 자율주행차 솔루션 세트를 제공합니다.
고도로 정교한 자율주행차를 분야 간에 개발하려면 기존의 단절된 접근 방식으로는 부족합니다. 컨셉 설계 단계부터 개발 및 그 후의 라이프사이클 단계에 걸쳐 개별 시스템을 포괄적인 디지털 솔루션 내에 통합하여 강력한 설계 자동화, 분야 간 통합, 완전한 데이터 일관성을 보장해야 합니다. E/E 아키텍처를 핵심으로 급격하게 변화하는 자동차 업계의 혁신 환경에 적응하려면 강력한 디지털 스레드만이 제공할 수 있는 강력한 자동화, 협업, 통합이 필요합니다.
본 웨비나에서는 Siemens의 E/E 시스템 개발을 위한 포괄적 솔루션을 살펴보고 이 솔루션이 디지털 스레드를 통해 연결된 다중 영역 시스템 모델링을 제공하여 제조업체가 모든 복잡한 프로세스를 연결하고 시장이 원하는 미래 자동차를 더 빠르게 출시할 수 있도록 지원하는 방법과 함께 다음을 수행하는 방법에 대해 알아봅니다.
기존 제품 개발 프로세스를 검토하고 통합된 협업 엔지니어링 환경 내에서 임베디드 소프트웨어, 차량 네트워크 및 전기 시스템을 가상으로 검증하고 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 온디맨드 웨비나에서 알아보십시오.

Director MBSE
Hans-Juergen is a Product Management Director for the E/E Systems and Systems Engineering solutions within the Integrated Electrical Systems product Segment of Siemens DI Software. He joined Mentor, subsequently Siemens DI SW, in 2009 in the Automotive Networking Division as Product Manager for AUTOSAR Software & Network design tools as well as the Embedded Software portfolio. Hans-Juergen has an automotive domain background of 20+ years including various positions in Siemens Automotive, S-Y Systems Technologies, Siemens VDO and Continental Automotive. He has been deeply exposed to software & tool development as well as systems engineering processes including electrical architecture, network design, embedded software and harness design. Hans-Juergen holds a Diploma degree in Theoretical Physics and Biophysics from the University of Munich and Regensburg.