우주 로보틱스 작업(궤도 위성 서비스, 제조 및 연료 보급)은 복잡합니다. 이러한 우주 작업을 구성하는 시뮬레이션 데이터는 제한되어 있으며, 우주 환경(극도의 온도 차가 존재하는 진공 무중력 환경)에서 정교한 기동을 작업하는 것이 포함됩니다. 우주 환경에서 메커니즘과 구조는 고차 비선형 동적 특성을 나타낼 수 있습니다.
우주 로보틱스 시스템 개발은 광범위한 시뮬레이션과 감도 연구(실험 설계)가 필요하며 많은 시간이 소요되는 프로세스입니다. 우주 로보틱스 시스템은 정확한 작동 환경을 복제하는 것이 거의 불가능하기 때문에 지상 테스트를 통해 완전히 테스트, 검증, 검증할 수 없습니다. 따라서 광범위한 분석 시뮬레이션은 임무의 성공에 매우 중요하며 로봇 시스템 개발과 시스템 작동 검증에 중요한 역할을 합니다. 본 웨비나에서는 Simcenter 3D, HEEDS, Simcenter Amesim이 Northrop Grumman의 궤도 위성 서비스 프로그램에서 어떻게 활용되어 작동 위험을 줄이고 로봇 시스템이 작동하는 환경을 높은 성공 확률로 예측하는지 중점적으로 설명합니다. Simcenter 3D와 Simcenter Amesim의 상호 시뮬레이션을 통해 충실도가 높은 디지털 트윈을 생성할 수 있었으며, Simcenter HEEDS를 통해 신뢰성 평가에 매우 효율적인 프로세스 자동화를 제공했습니다.
디지털 트랜스포메이션은 Siemens Xcelerator의 일부인 Simcenter 포트폴리오를 통해 실현되었고, 이를 통해 기존 엔지니어링 접근 방식과 비교할 때 상당한 비용 절감과 임무 위험 감소라는 이점을 가져왔습니다.

Simcenter Solution Manager for Aerospace
Jens는 열정적인 항공우주 엔지니어입니다. 그는 지난 14년 동안 Siemens에서 근무하면서 여러 항공우주 회사들과 협력하여 개발 주기 전반에 걸쳐 시뮬레이션 및 테스트 프로세스를 채택하고 간소화했습니다.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=120&h=120&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Manager of Structural Engineering / Multi-Body Dynamics Space Systems, Tactical Space Systems Division
Daisaku Inoyama 박사는 Northrop Grumman 우주 시스템, 전술용 우주 시스템 부문의 MBD(다물체 동역학) 팀 관리자입니다. 이 팀은 우주 로보틱스 시뮬레이션을 전문으로 다양한 위성 서비스 임무에 대한 매우 복잡한 시뮬레이션을 수행하고 있으며, Siemens Xcelerator의 일부인 Simcenter 포트폴리오를 최대한 활용합니다.