동적 환경 테스트는 다양한 산업 분야에서, 특히 혹독한 환경으로 인해 시스템 기능에 위험을 초래할 수 있는 우주 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 적격성 테스트는 운영 환경을 견디고 생존 가능성을 보장할 수 있는 시스템의 기능을 평가하는 데 필수적입니다. 시간 효율적인 테스트 절차와 작동 조건의 정확한 복제에 대한 요구를 충족하기 위해 환경 테스트 기술은 계속 발전하고 있습니다.
최근 테스트 하드웨어 및 제어 진동 소프트웨어가 획기적으로 발전함에 따라MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 진동 제어 접근 방식의 채택이 증가하고 있습니다. 이 접근 방식은 테스트 항목의 실제 구조 반응을 복제하는 간편하고 효율적인 솔루션을 제공하므로 엔지니어는 진동 테스트를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.
본 웨비나에서는 업계 전문가가 동적 환경 테스트를 위한 최첨단 솔루션을 살펴보고 동적 진동 및 충격 환경을 정확하고 사실적으로 복제하면서 설계-검증 생산 주기에서 비용을 절감하는 방법을 설명합니다.
웨비나 주요 내용:
SOPEMEA에서 제공하는 '내진 검사를 위한 MIMO 충격 테스트' 세션은 웨비나의 온디맨드 버전에서는 사용할 수 없습니다.

Simcenter Senior Business Development Manager
Mostapha는 해양, 항공우주 및 방위 산업에 중점을 둔 비즈니스 개발 및 제품 관리 분야에서 25년 이상 경력을 쌓았습니다.
성장을 주도하고 고객 관계를 육성하며 산업별 요구사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 전문지식을 갖추고 있습니다.

환경 테스트 연구소의 역학 기술 관리자
Lisbeth is an experienced vibration testing expert. With more than 18 years of experience, she has managed a team of technicians and engineers, conducting tests on over 500 pieces of equipment annually. These tests cover various industries and range from small to large-scale equipment.
Since 2023, Lisbeth's focus has been on providing support in specification writing, test monitoring, scheduling, compliance and optimizing efficiency for SOPEMEA and its customers.