온디맨드 웨비나

애자일 제품 개발을 통한 항공우주 및 방위 분야의 한계 확장

예상 시청 시간: 53분

공유

애자일 제품 개발을 통한 항공우주 및 방위 분야의 한계 확장

소프트웨어 개발은 애자일 접근 방식으로 근본부터 변화하여 성장했습니다. 모든 엔지니어링 분야에서 애자일 방법을 채택하여 점점 더 긍정적인 결과를 도출하고 있습니다. 또한 자발적으로 제품 개발에 대한 기존의 사고방식에서 벗어나고자 하는 항공우주 및 방위 업체에 큰 가능성을 제시합니다.

각 프로그램에 대한 전담 인력을 줄이는 동시에 혁신을 촉진해야 하는 것이 업계의 공통된 과제입니다. 본 웨비나에서는 CIMdata와 Siemens가 제품 설계 및 엔지니어링을 통해 애자일 엔지니어링 접근 방식을 구현하는 방법과 소규모 팀이 더 짧은 시간에 더 나은 품질의 제품을 생산하는 방법을 보여줍니다.

항공우주 및 방위 분야의 애자일 방법론

항공우주 및 방위 업체는 제품 개발에 대한 사고방식의 전환이 필요함을 깨달았습니다. 많은 기업이 소프트웨어, 전기 및 기계 분야를 결합하여 시스템이 상호작용하는 통합 엔지니어링 팀으로 전환하고 있습니다. 이러한 통합을 통해 엔지니어는 협업하지만 대부분의 경우 엔지니어가 사용하는 소프트웨어는 그렇지 않습니다.

각 엔지니어링 그룹의 소프트웨어가 생성한 데이터가 다른 그룹과 호환되지 않는 경우 정보를 수동으로 변환하거나 변환 프로그램을 사용하여 '단순화'해야 합니다. 두 경우 모두 혁신과 속도가 저하됩니다. 처음부터 통합된 소프트웨어 에코시스템을 구축하면 이러한 문제를 피할 수 있습니다.

이러한 핵심 수준의 통합을 통해 개발팀은 프로젝트에 많은 시간을 투자하지 않고도 설계 탐색 및 다중 반복을 지원하는 애자일 접근 방식으로 전환할 수 있습니다. 애자일 방법론을 통한 새로운 통합 접근 방식.

애자일 제품 개발

장기적인 개발 단계에서 다수의 단기적인 스프린트로 초점을 이동하면 혁신과 유연성을 촉진할 수 있으며 검증 및 확인의 빈도가 훨씬 높아집니다. 애자일 제품 개발을 통해 항공우주 제조업체는 지속적인 테스트, 검증 및 확인과 같은 모든 엔지니어링 스프린트에 대한 요구사항을 신속하게 충족할 수 있으므로 복잡한 프로그램을 더 빨리 개발할 수 있습니다. 팀은 스프린트가 종료되는 시점에 이미 가상으로 테스트한 내용을 확인할 수 있습니다. 애자일 엔지니어링 접근 방식을 통해 개발 프로세스의 어느 시점에서나 새로운 기능을 쉽게 통합하여 새로운 시장 요구사항에 대응할 수 있습니다. CIMdata와 Siemens가 공동 진행하는 본 웨비나에서 애자일 스프린트를 통해 제공되는 지속적인 피드백의 가치에 대해 자세하게 알아봅니다.

애자일 접근 방식으로 경쟁우위 확보

항공우주 기업은 이미 적은 예산 투입으로 인한 효과와 혁신적인 제품에 대한 필요성의 증가를 목도하고 있습니다. 다수의 신흥 경쟁업체는 시장 내 기회를 포착하고 새로운 제품 개발 방법을 적용할 의지가 없는 업체를 대체할 준비가 되어 있습니다. 이러한 소규모 스타트업 중 다수는 이미 애자일 접근 방식의 모든 이점을 확실히 파악하고 있습니다. 본 웨비나에서는 항공우주 분야의 애자일 개발과 Xcelerator 포트폴리오의 강력한 기능에 대해 자세히 알아봅니다.

항공우주 개발의 선두업체로부터 배우십시오.

발표자 소개

CIMdata

Dale Tutt

Aerospace & Defense Practice Director

Dale leads industry strategy for Siemens. Prior to joining Siemens, Dale worked at The Spaceship Company, a sister company to Virgin Galactic, as the VP of Engineering and VP of Program Management, leading the development of spaceships for space tourism. He led the team on a successful flight to space in December 2018.

Previously, Dale worked at Textron Aviation / Cessna Aircraft in program and engineering leadership roles. As the chief engineer and program director of the Scorpion Jet program, he led a dynamic cross-functional team to design, build and fly the Scorpion Jet prototype from concept to first flight in 23 months. Dale also worked as an engineer at Bombardier - Learjet and General Dynamics Space System Division.

CIMdata

James Roche

Aerospace & Defense Practice Director

James brings over three decades of experience in transforming product development and manufacturing processes. Before CIMdata, Roche was Practice Manager for CSC Consulting and Kearney, where he led the implementation of PLM offerings for aerospace, automotive, medical device, and high-tech companies around the globe. He previously served as chief architect for General Motors’ worldwide engineering systems.