온디맨드 웨비나

열 인식 전기 시뮬레이션을 통한 전자 시스템 설계의 가속화

예상 시청 시간: 57분

공유

두 개의 화면에서 전열 천이 해석을 강화하여 접합 온도 변화를 예측할 수 있도록 회로 시뮬레이션에 BCI-ROM을 사용하는 모습을 표시

전자 시스템의 전기 및 열 설계는 상호작용이 거의 없는 다른 팀 간에 단절되는 경우가 많습니다. 협업 설계 시 초기 설계가 부적절한 것으로 판명되면 조정하고 반복하는 데 시간과 노력이 필요합니다. 개발 팀에서 사용하는 설계 및 시뮬레이션 도구는 정보와 데이터의 상호 교환에 우선순위를 두지 않을 수 있습니다.

회로 설계자는 일반적으로 회로에서 열을 발생시키는 컴포넌트에 대해 일정한 온도를 가정합니다. 마찬가지로, 열 설계자는 시스템의 추정 전류 및 전압을 기반으로 일정한 열 전력 손실을 가정합니다. 그러나 모든 시스템의 전류 및 전압 강하는 온도의 영향을 받으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

팀에서는 정확하고 검증된 컴포넌트 열 모델을 사용하여 전열 시뮬레이션을 수행해야 합니다.

본 웨비나에서 일본의 선두 반도체 부품 공급업체인 ROHM Co. Ltd.가 설계의 전열 시뮬레이션을 통해 비용이 많이 드는 리스핀(re-spin)을 줄이고 생산성을 높이는 고객 지원 사례를 살펴보십시오.

주요 내용:

  • ROM(Reduced Order Model) 소개 및 회로 시뮬레이션에서 사용하는 방법
  • Simcenter Flotherm의 BCI-ROM 모델로 신속한 전열 시뮬레이션을 지원하는 방법
  • 시스템 설계자가 ROHM 솔루션 시뮬레이터를 사용하여 설계의 전열 성능을 빠르게 평가하는 방법
  • 고객 성공사례를 통해 시뮬레이터 사용의 이점 설명

발표자 소개

ROHM Co. Ltd.

Ippei Yasutake

Group Assistant Manager of Solutions Engineering

Ippei Yasutake is the Group Assistant Manager of Solutions Engineering at ROHM Co. Ltd. His main areas of responsibility include thermal and electromagnetic design along with simulations. These are used to develop solutions for his customers’ design and development problems. He is the project leader of the team which developed the ROHM Solution Simulator. He and his team are committed to assisting ROHM’s customers to frontload their designs, ultimately helping them to reduce design and development time and costs.

Siemens DISW

Hon Wong

Business Development Manager for the Electronics and Semiconductor Industry in the Fluid and Thermal domain

Hon Wong is the Business Development Manager for the Electronics and Semiconductor Industry in the Fluid and Thermal domain for Siemens Digital Industries Software. He is based in Singapore and is focused in the area of semiconductor devices and packaging and works with software and hardware product management teams as well as sales teams globally to meet customers’ requirements.

Hon has over two decades of experience of using thermal simulation tools such as Simcenter Flotherm, Simcenter Flovent and Simcenter FLOEFD for a myriad of flow and thermal related problems. He is also experienced in the Energy, Building and Process industries, etc. using CFD solutions. He was previously with BHR Group, Flomerics, Vestas and Mentor Graphics. He received his Bachelor of Engineering degree from the University of London and holds a PhD. from Cranfield University.

Siemens Digital Industries Software

Mike Donnelly

Principal Engineer

Mike has been with Siemens for 22 years. He is a Principal Engineer working with the PartQuest-Explore Development Team. He is engaged in modeling and simulation of Analog, Mixed-Signal and Multi-Discipline Systems, covering a broad range of applications, including Power, Controls and Mechatronics. He has over 40 years of experience in Aerospace, Automotive and General Systems Engineering, focusing on simulation-based design exploration and analysis, from concept through detailed implementation levels. Mike holds a MSEE in Systems and Control from the University of Southern California, and a BSEE from the University of Cincinnati.