オンデマンド・ウェビナー

コネクテッド、コンテキスト化されたデータで自動車工場の現場再構築

生産データを高品質化、低コスト化、迅速な立ち上げへと変革します。

推定視聴時間:50 分

共有

コンテキスト化されたデータで自動車工場の現場再構築

データは自動車製造を再定義しています。 しかし、あまりにも多くのメーカーが、サイロ化されたシステム、時代遅れのツール、現場で活用されていない情報に悩まされています。

このウェビナーでは、IDCのアナリストとシーメンスの専門家が協力し、産業用IoT、製造実行システム (MES)、AI がどのように生データを実用的な洞察に変えることができるかを明らかにします。

コネクテッド、コンテキスト化されたデータがどのように工場の生産性を高め、レジリエンスを強化し、新たなレベルのパフォーマンスを引き出すことができるかを学びます。

IDC社のLorenzo Veronese氏とCarlos Gonzalez氏、そしてシーメンスのリーダーであるAlexander Epple博士とRalph Wagner博士が出席するこのセッションでは、真のデータ主導型製造を実現するためのロードマップをご紹介します。